VPN 연결 활성화
VPN 연결을 설정하는 데 사용할 인터페이스를 입력합니다.
Runtime 컨테이너는
VPN_ADAPTERS
변수에 지정된 인터페이스를 사용하여 VPN 연결을 설정할 수 있습니다. 인터페이스 이름을 쉼표로 구분하여 입력합니다. 예: eth0,eth1,eth2
.
노트:
표준 네트워크 브리지 인터페이스를 설정하면
setuphost
컨테이너는 VPN_ADAPTERS
에 지정된 각 인터페이스에 대해 탭과 브리지를 모두 생성합니다(아직 없는 경우). 생성된 각 탭과 브리지에 대해 네트워크 브리지 인터페이스는 이름 끝에 각각 -tap
및 -bridge
접미사를 추가하려고 시도하며, Linux 환경에서는 네트워크 인터페이스 이름의 최대 길이가 15자임을 고려합니다.- 잘림이 없는 경우:
- 어댑터 이름(문자 길이 4) =eth0
- 탭 이름(문자 길이 8) =eth0-tap
- 브리지 이름(문자 길이 8) =eth0-bridge
- 잘림이 있는 경우:
- 어댑터 이름(문자 길이 9) =enp0s31f6
- 탭 이름(문자 길이 13) =enp0s31f6-tap
- 브리지 이름(문자 길이 15), 원래 이름enp0s31f-bridge의 잘림에 유의합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.