원격 데스크톱 프로토콜(RDP) 활성화
원격 데스크톱 프로토콜(RDP) 활성화 및 설정 명령줄 요구 사항을 참조하십시오.
컨테이너화된 Runtime에서 RDP를 활성화하려면 Docker 컨테이너를 실행하는 호스트에 활성 X11 서버와 사용자 상호 작용이 가능한 디스플레이가 있어야 합니다. 이러한 요구 사항을 통해
RDP_DISPLAY
및 RDP_XAUTHORITY
에 할당된 필수 값을 얻을 수 있습니다.- RDP_DISPLAY: 사용자가 상호 작용 중인 원격 데스크톱의 호스트 디스플레이를 검색하려면 표준 사용자로서 다음 명령을 실행합니다.echo $DISPLAY.노트: 이 작업은RDP_DISPLAY변수에 값을 저장합니다.
- RDP_XAUTHORITY: 표준 사용자가 호스트 디스플레이 상호 작용을 위해 X11 서버와 통신할 수 있으므로 전용 .Xauthority 파일이 자동으로 생성됩니다. 파일 경로를 가져오고, Setuphost 컨테이너가 X11 서버와의 보안 상호 작용을 위해 Runtime 컨테이너를 인증할 수 있도록 하려면 표준 사용자로서 다음 명령을 실행합니다.echo $XAUTHORITY.노트: 이 작업은RDP_XAUTHORITY변수에 값을 저장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.