시스템 항목 상호 작용

FactoryTalk® Remote Access™
시스템 아키텍처 내에서는 하드웨어와 소프트웨어 시스템 구성 요소들이
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
와 원격 장치 사이의 서버 인프라 연결을 통해 서로 상호 작용합니다.
시스템 구성 요소는 크게 3개 그룹으로 나뉩니다.
  1. FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    : 지원 기술자가 원격 장치에 연결하여 로컬 컴퓨터에서 지원을 제공할 수 있는 웹 인터페이스입니다.
  2. 서버 인프라
    : 사용자 도메인을 호스팅하는 연결입니다.
    • 액세스 서버
      : 원격 장치와
      FactoryTalk® Remote Access™
      Manager
      의 인증을 관리하는 분산형 중복 서버 집합으로 구성됩니다.
    • 릴레이 서버
      :
      FactoryTalk® Remote Access™
      Manager
      와 원격 장치 간의 엔드 투 엔드 연결을 위해 릴레이 역할을 하는 분산형 중복 서버 집합으로 구성됩니다.
  3. 원격 장치
    : 원격 위치에 설치된 산업용 자동화 장치(예: HMI, IPC 및 Runtime이 내장된 라우터)로 구성됩니다.
노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 클라이언트와 서버 연결 항목을 참조하십시오.

원격 액세스 프로세스 개요

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
, Runtime 및 라우터는 일반적으로 방화벽에서 허용하는 SSL/TSL 송신 연결을 통해 액세스 서버에 인증합니다.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
가 Runtime 또는 라우터에 대한 연결을 설정하려고 할 때 다음과 같은 프로세스가 발생합니다.
  1. 영향을 받는 끝점은 최상의 왕복 시간을 제공하는 릴레이 서버를 선택합니다.
  2. 끝점과 릴레이 서버 간에 보안 엔드 투 엔드 연결이 설정됩니다.
  3. 릴레이 서버는 암호화된 메시지를 해독하지 않고 전달합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal