중요한 사용자 정보
이 제품을 설치, 구성, 작동 또는 유지보수하기 전에 이 문서 및 이 장비의 설치, 구성 및 작동과 관련해 추가 리소스 섹션에 나와 있는 문서를 읽으십시오. 사용자는 모든 관련 규정, 법률 및 표준의 요건 외에도 설치 및 배선 지침을 숙지해야 합니다.
설치, 조정, 가동, 사용, 조립, 분해 및 유지보수를 포함한 작업은 관련 실무 규범에 따라 적절한 교육을 받은 담당자가 수행해야 합니다.
사용자는 VPN 기술 사용이 현지 법률 및 규정을 준수하도록 보장할 책임이 있습니다. 일부 관할권에서는 VPN 사용이 제한되거나 지역 당국의 승인 또는 라이선스가 필요할 수 있습니다.
이 장비를 제조업체가 지정하지 않은 방식으로 사용하는 경우 장비의 보호 기능이 손상될 수 있습니다.
Rockwell Automation, Inc.
는 어떠한 경우에도 이 장비의 사용 또는 적용으로 인한 간접적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.본 설명서의 예제와 다이어그램은 전적으로 예시 목적으로 포함된 것입니다. 특정 설치와 관련한 변수와 요구 사항이 많기 때문에
Rockwell Automation, Inc.
는 예시와 다이어그램에 기반한 실제 사용에 대해 책임이나 법적 의무를 지지 않습니다.본 설명서에서 기술하는 정보, 회로, 장비 또는 소프트웨어 사용과 관련하여
Rockwell Automation, Inc.
는 특허 책임을 지지 않습니다.Rockwell Automation, Inc.
의 서면 허가 없이 본 설명서 내용의 일부 또는 전부를 복제하는 것은 금지되어 있습니다.필요한 경우 안전 고려 사항을 알리기 위해 본 설명서 전반에 걸쳐 참고 사항을 사용하고 있습니다.
Rockwell Automation, Inc.
는 업계와 이 발행물에서 현재 사용되고 있는 일부 용어가 기술에 포괄적 언어를 사용하려는 움직임에 부합하지 않는다는 것을 인지하고 있습니다. 당사는 이러한 용어에 대한 대안을 찾고 당사의 제품 및 콘텐츠를 변경하기 위해 업계 전문가들과 적극적으로 협력하고 있습니다. 이러한 변경 사항을 구현하는 동안은 콘텐츠에서 해당 용어를 사용하는 것을 양해해 주시기 바랍니다.의견을 작성 부탁드립니다.