장치에 사용자 초대

Runtime 장치의
관리자
는
FactoryTalk® Remote Access™
계정이 있는 사용자를 초대하여 지정된 기간 동안 해당 장치를 액세스하고 사용하도록 할 수 있습니다.
노트:
관리자
는 초대를 취소하거나 만료 날짜 및 시간을 변경할 수 있습니다. 초대 관리에 대한 자세한 내용은 사용자 권한 관리 섹션을 참조하십시오.
어떤 경우든 초대된 사용자에게는 변경 사항을 알리는 알림 이메일이 전송됩니다.

사용자 초대

  1. 탐색기
    도메인 보기
    또는
    탐색기
    장치 보기
    섹션에서 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 사용자 초대
    를 선택합니다.
  3. 대화 상자가 열립니다. 초대할 사용자와 초대의 만료 시간 및 날짜를 선택합니다.
  4. 초대된 사용자는 초대 세부 정보가 포함된 이메일을 받습니다.
사용자는 지정된 만료 날짜 및 시간까지 Runtime 장치에 액세스할 수 있습니다.
노트: 시스템은 설정된 만료 날짜 및 시간까지 남은 일수를 모니터링하고 그에 따라 사용자에게 알림 이메일을 보냅니다.

도메인 외부 사용자 초대

사용자 초대에 설명된 것과 동일한 절차에 따라 도메인 외부의 사용자를 초대할 수 있습니다
그러나
FactoryTalk® Hub™
계정이 없는 사용자가 초대 이메일을 수신하고 초대 링크를 클릭하면 사용자 ID는 초대에 참조된 장치와 연결된
FactoryTalk® Hub™
및
FactoryTalk® Remote Access™
도메인 모두에 자동으로 생성됩니다. 그러면 사용자에게 이 장치에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.
사용자에게 이미
FactoryTalk® Hub™
ID가 있는 경우
FactoryTalk® Remote Access™
ID만 생성됩니다.
노트: 사용자에게
FactoryTalk® Hub™
계정이 있는지 여부에 관계없이 연결된
FactoryTalk® Hub™
조직에 대한 액세스 권한이 부여된 모든 사용자에게는 참여자 역할이 자동으로 할당됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal