원격 액세스 승인
원격 액세스 승인
항목은 원격 장치에 추가적인 보안 수준을 도입합니다. 이 경우 사용자의 허가가 있거나 원격 장치에 대한 직접적인 액세스 권한이 있는 경우에만 원격 데스크톱에 액세스하거나 VPN 채널을 열 수 있습니다. 이 설정은 단일 장치에만 적용할 수 있습니다.
노트:
원격 액세스 승인
항목을 활성화하거나 비활성화하려면 장치 설치 관리자 권한이 필요합니다.원격 장치에서
원격 액세스 승인
기능을 활성화하려면:- 에 액세스하여 를 선택합니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- 원격 액세스 승인권한을 설정하려는 원격 장치를 선택합니다.
- 오른쪽 창에서원격 액세스 승인옵션을 선택하여 표시합니다.
장치에서 를 통해 VPN 연결 또는 원격 데스크톱 세션을 시작하려고 시도하면, 원격 장치에 접속하는 사용자 이름과 IP 주소가 표시된 권한 확인 창이 나타납니다. 그러면 해당 원격 장치의 운영자가 장치에 대한 액세스를 허용하거나 거부할 수 있습니다. 액세스가 거부되면 연결 요청이 허용되지 않았음을 알리는 알림이 표시됩니다.
원격 액세스 승인
이 활성화된 상태에서 FactoryTalk® Remote Access™
Manager의견을 작성 부탁드립니다.