이전 릴리스에서 알려진 이상 징후

목록에는 이전 버전의 FactoryTalk Optix에서 알려진 문제가 나와 있습니다.
괄호 안의 식별 정보를 사용하여 향후 릴리스에서 이상 징후를 추적하거나 고객 지원 부서로부터 관련 문제에 대한 지원을 받을 때 참고 자료로 활용하십시오.

UDT 별칭 태그의 DINT 구성원이 최소/최대를 표시하지 않습니다 [5306346]

UDT 별칭 태그의 DINT 구성원이 최소/최대 값을 표시하지 않습니다. 예를 들어 온라인으로 태그를 가져온 후 DINT 구성원의 최소/최대 값이 누락된 상태로 유지됩니다. 이 문제를 해결하려면 태그를 가져오기 전에
확장된 속성 활성화
값을
참
으로 설정해야 합니다.
이 이상 징후는 버전 1.7.0에서 처음 확인되었습니다.

EEC 백플레인을 통해 Logix 경보 알림이 지원되지 않습니다 [5305119]

Logix 컨트롤러에 대한 백플레인 통신이 있는 EEC를 사용할 때 Logix 경보 알림이 작동하지 않습니다. 예를 들어, 경보 위젯은 상태 업데이트를 표시하지 않으며, 활성화/비활성화 등 변경 사항이 Optix에 반영되지 않습니다. 이 구성에서는 컨트롤러 기반 경보를 사용하지 않거나 지원되는 통신 메서드를 사용하세요.
이 이상 징후는 버전 1.7.0에서 처음 확인되었습니다.

화면 전환 중 PDF 메모리 누수가 발생합니다 [3147344]

홈 화면과 PDF 화면 사이를 3초마다 전환할 때 메모리 누수가 발생합니다. 예를 들어 5시간 넘게 전환을 반복하면 메모리 사용량이 점진적으로 증가합니다. 잦은 전환을 피하거나 화면 전환을 최적화하세요.
이 이상 징후는 버전 1.3.0에서 처음 확인되었습니다.

프로젝트 경로에 특수 문자가 포함되어 Codesys 태그를 가져올 수 없습니다 [5439892]

프로젝트 이름 또는 저장 경로에 특수 문자가 포함되어 있으면 CODESYS 태그를 가져올 수 없습니다. 지문 불일치 및 스테이션 연결 불가로 인한 인증서 인증 실패에 대한 오류 메시지가 표시됩니다. 프로젝트 이름과 저장 경로에 특수 문자가 포함되어 있지 않은지 확인하십시오.
이 이상 징후는 버전 1.7.0에서 처음 확인되었습니다.

온라인 가져오기 중에 타이머 배열 유형 메타데이터가 표시되지 않습니다 [5276444]

온라인 가져오기 중에 타이머 배열 유형의 구성원이 메타데이터를 표시하지 않습니다. 예를 들어 확장 속성을 활성화하고 온라인으로 태그를 가져온 후 타이머 배열 구성원의 메타데이터가 누락됩니다. 구성 설정이 올바른지 확인하고 태그를 다시 가져오십시오.
이 이상 징후는 버전 1.7.0에서 처음 확인되었습니다.

암호 규칙에서 특수 문자가 대소문자 구분으로 인식되지 않습니다 [4967372]

대문자와 소문자를 혼합하는 규칙이 활성화되면 ñ, ö, ä 등 일부 특수 문자는 프로젝트 암호 설정 창에서 대소문자 구분으로 인식되지 않습니다. 예를 들어 ñ과 Ñ을 입력하면 규칙을 충족하지 않으며 오류 아이콘이 빨간색으로 유지됩니다. 암호 규칙을 충족하려면 표준 영어 문자를 사용하십시오.
이 이상 징후는 버전 1.7.0에서 처음 확인되었습니다.

다양한 플랫폼에서 UInt64와 Int64의 숫자 입력이 일관되지 않습니다 [4045878]

숫자 컨트롤에 UInt64와 Int64의 최댓값을 입력할 때 플랫폼마다 일관되지 않는 결과를 표시합니다. 예를 들어 UInt64에
18446744073709551615
를 입력하면 에뮬레이터/WebUI/런타임 도구에서는
9223372036854775808
이 표시되지만 터미널에서는 올바르게 표시됩니다. 불일관성이 해결될 때까지 UInt64와 Int64의 최댓값을 사용하지 마십시오.
이 이상 징후는 버전 1.6.0에서 처음 확인되었습니다.

Kubernetes 배포에서 자격 할당 문제가 발생했습니다 [5468202]

온라인 자격 유효성 검사를 사용하여 Kubernetes 컨테이너 환경에
FactoryTalk Optix
가 배포되면, Kubernetes 배포가 라이선스 서버에 자격을 제대로 다시 릴리스하지 않고 제거되거나 삭제될 수 있습니다.
이러한 경우 자격이 할당된 상태로 남아 자동으로 릴리스되지 않습니다. 이로 인해 동일한 환경에서 생성한 새로운 배포는 필요한 자격을 얻지 못할 수 있습니다. 이 상황을 해결하려면 Rockwell Automation 기술 지원에 문의하여 자격 재호스팅을 수행하십시오.

FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기의 도구 모음에서 키보드에 도면을 추가할 수 없음 [4099110]

키보드에 직사각형, 타원형, 선, 폴리라인과 같은 도면을 추가하는 도구 모음의 아이콘이 FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기에서 작동하지 않습니다.
프로젝트 보기
에서 키보드에 그림을 추가하려면 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음
새로 만들기
도면
을 선택하고 그림 유형을 선택합니다. 키보드에서 모양을 그리는 아이콘은 FactoryTalk Optix Studio 데스크탑 편집기에서 작동합니다.
이 이상 징후는 버전 1.6.0에서 처음 확인되었습니다.

개체에 정의된 경보에 대한 경보 메시지가 로케일 전환 시 변환되지 않음 [4126439]

경보 정의를 포함하는 사용자 지정 개체(유형)를 정의할 때 해당 유형의 인스턴스는 경보를 상속하지만 세션에서 로케일을 전환할 때 경보 메시지가 변환되지 않습니다.
번역이 올바르게 작동하도록 하려면 개체를 유형으로 변환하기 전에 경보 정의를 수동으로 추가합니다.
이 이상 징후는 버전 1.6.0에서 처음 확인되었습니다.

확대/축소 레벨이 변경되면 PDF의 현재 페이지가 변경됨 [4048230]

FactoryTalk Optix 웹 클라이언트에서 PDF의 확대/축소 레벨을 변경하면 뷰어에 표시되는 페이지가 변경됩니다.
이 이상 징후는 버전 1.6.0에서 처음 확인되었습니다.

불투명도 표시가 일관되지 않을 수 있음 [3978370]

스타일시트와 그래픽 개체 모두에서 불투명도를 정의하는 경우 그래픽 개체 불투명도가 일관되지 않게 나타날 수 있습니다.
이 이상 징후는 버전 1.6.0에서 처음 확인되었습니다.

HMI 장치 멈춤 [4158258]

프로젝트에서 가져온 태그의 배열 크기를 변경하는 경우 HMI 장치가 멈출 수 있습니다. FactoryTalk Optix에서 가져온 태그의 배열 차원을 수정하지 마십시오. 크기는 컨트롤러에 정의된 태그 배열 차원과 일치해야 합니다.
이 이상 징후는 버전 1.6.0에서 처음 확인되었습니다.

사용자 지정 라이브러리에서 프로젝트 보기로 항목을 끌 때 동적 링크가 확인되지 않음 [4100971]

데이터 바인딩은 상위가 아닌 외부의 형식 또는 인스턴스를 가리킬 때 유지되지 않습니다. 확인되지 않은 데이터 바인딩을 수동으로 업데이트합니다.
이 이상 징후는 버전 1.6.0에서 처음 확인되었습니다.

소스 프로젝트를 OPC 서버로 전송하면 OPC 클라이언트와의 통신이 끊어짐 [4184669]

소스 프로젝트 전송
이 선택되어 있을 때 OPC 서버로 프로젝트를 다운로드하면 구성이 잘못되었거나 불완전하고 OPC 클라이언트와의 통신이 설정되지 않았다는 내용의 경고 메시지가 표시됩니다. 런타임에 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 수동으로 다시 시작하여 클라이언트와의 통신을 다시 시작합니다. 동일한 프로젝트를 동일한 서버에 다운로드하고
소스 프로젝트 전송
을 선택하지 않으면 경고가 나타나지 않고 클라이언트와의 통신이 설정됩니다.
이 이상 징후는 버전 1.6.0에서 처음 확인되었습니다.

ControlNet을 통해 특정 Logix 컨트롤러에 연결할 수 없음 [3385425]

ControlNet 네트워크를 통해 다음 컨트롤러 유형 중 하나에 연결하려는 경우:
  • 1769-L35CR
    CompactLogix®
  • 1768
    CompactLogix®
  • 1768
    Compact GuardLogix®
컨트롤러에 연결하기 위해 1756-ENxT(R) 모듈을 통해 라우팅할 수 없습니다. 다음 EtherNet/IP 모듈 중 하나를 사용해야 합니다.
  • 1756-ENBT
  • 1756-EWEB

네트워크 폴더에 프로젝트를 만들 수 없음

네트워크 폴더에서 프로젝트를 만들려고 하면
FactoryTalk Optix
에서 프로젝트 템플릿의 이름을 바꿀 수 없다는 오류가 표시됩니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.

에뮬레이터가 VPN을 통해 InfluxDB 서버에 연결할 수 없음 [3350681]

런타임 도구를 사용하여 VPN을 통해 InfluxDB 서버를 연결합니다. 그려면 선택한 장치에 프로젝트를 배포할 수 있습니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.

회전된 아코디언이 의도한 대로 나타나지 않을 수 있음 [1891903]

회전된 아코디언은 지원되지 않습니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.

서비스형으로 실행할 때 프로젝트 업로드 후 응용 프로그램이 자동으로 시작되지 않음 [3628522]

응용 프로그램 파일과 함께 프로젝트를 FactoryTalk Optix Studio에 업로드한 후 종료되는 응용 프로그램은 서비스형 FactoryTalk Optix를 실행할 때 자동으로 다시 시작되지 않습니다. 런타임 서비스를 수동으로 시작하거나 응용 프로그램을 다시 배포합니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.

NetLogic 스크립트가 열려 있을 때 응용 프로그램을 배포할 수 없음 [3545605]

NetLogic 스크립트가 열려 있는 경우 "프로젝트 소스 아카이브를 준비할 수 없음: 복사"라는 오류 메시지와 함께 응용 프로그램 배포가 중단됩니다. 스크립트를 닫고 응용 프로그램을 다시 배포합니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.

그룹 레벨에서 불투명도가 정의된 고급 SVG 이미지가 올바르게 표시되지 않음 [3249226]

고급 SVG 이미지의 하위 요소에 적용된 불투명도는 그룹 레벨에서 정의될 때 에뮬레이터 또는 OptixPanel에서 실행 시 예상대로 표시되지 않습니다. 예상된 결과를 위해 요소 레벨에서 불투명도를 적용합니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.

이름이 같은 여러 프로젝트 사용 중 프로젝트 보존성이 예상대로 작동하지 않음 [3540833]

서로 다른 위치에서 이름이 같은 여러 프로젝트를 사용할 때 프로젝트 보존성이 예상대로 작동하지 않습니다. 보존성을 사용할 때 프로젝트에 고유한 이름이 있는지 확인합니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.

로컬 세션과 RDP 세션 간에 전환할 때 IDE 표시 문제 [2294982]

로컬 데스크톱 세션과 원격 데스크톱 세션 간에 전환할 때 데스크톱 IDE에 빈 화면이 나타날 수 있습니다.
이 이상 징후는 버전 1.4.0에서 처음 확인되었습니다.

유니코드 문자가 잘못 표시됨 [3863114]

Micro 컨트롤러 드라이버에서 Micro Logix 1400 또는 SLC-500 컨트롤러의 태그에 연결된 텍스트 상자나 레이블에 일부 중국어, 일본어 및 한국어 유니코드 문자를 입력하면 잘못 표시됩니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.

불완전한 MouseDoubleClick 이벤트 [3867487]

MouseDoubleClick 이벤트는 아직 구성에 사용할 수 없지만 향후 릴리스에서 사용할 수 있습니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.

OptixPanel의 일본어 입력 메서드 [3892017]

숫자 입력은 가상 키보드를 사용하여 입력 모드를 일본어로 전환할 때까지 적절한 입력을 허용하지 않습니다. 이 작업은 텍스트 입력 필드를 클릭하여 수행할 수 있습니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.

응용 프로그램 파일 전송을 선택하고 응용 프로그램 파일 폴더가 누락된 경우 프로젝트 배포 오류가 발생니다 [3887842]

프로젝트를 배포하거나 에뮬레이트하고 응용 프로그램 파일 전송을 선택할 때 응용 프로그램 폴더가 누락되면 배포에 오류가 발생합니다. 응용 프로그램 파일 디렉터리를 수동으로 만들고 프로젝트를 다시 에뮬레이트하거나 배포합니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.

스칼라의 부울 배열 또는 부울 주소 지정의 요소에서 부울 확장 속성의 패스스루 변경 [3883369]

스칼라의 부울 배열 또는 부울 주소 지정 요소에서 EU/ST0/ST1을 지우거나 제거하면 Logix 프로젝트에서 EU/ST0/ST1의 오버라이드가 제거됩니다. Optix는 온라인 가져오기를 통해 다시 가져올 때까지 상위 태그에서 EU/ST0/ST1을 인식하지 못합니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.

.L5X에서 지원되지 않는 별칭 태그로의 확장 속성 패스스루 [3877581]

.L5X 파일을 사용하여 확장 속성을 가져올 때 별칭 확장 속성을 올바르게 가져오지 않으며 런타임에 검색되지 않습니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.

확장 속성 패스스루가 기본 로컬 언어로 폴백되지 않음 [3875978]

확장 속성 패스스루가 있는 로컬 언어를 사용할 때
FactoryTalk Optix
에서 선택한 로컬 언어에 대한 번역을 사용할 수 없으면 기본 로컬 언어가 컨트롤러에서 검색되지 않습니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.

로컬 언어 키보드 Alt + (키)가 특수 문자가 아닌 모든 키에 대해 대문자를 입력합니다 [3868188]

FactoryTalk Optix
Studio 내에서 로컬 언어 키보드를 사용할 때
는 특수 문자가 있는 곳에서는 해당 특수 문자를 반환하고, 다른 모든 키에 대해서는 대문자를 반환합니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.

프로젝트 이름에 특수 문자가 포함된 경우 MQTT 브로커가 작동하지 않음 [3854413]

FactoryTalk Optix
프로젝트 이름에 로컬 언어 특수 문자가 포함된 경우 MQTT 브로커가 시작되지 않습니다. 내장형 MQTT 브로커를 사용하는 경우 프로젝트 이름에 특수 문자를 사용하지 마십시오.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.

Logix 확장 속성 패스스루 비트 레벨 설명을 가져올 수 없거나 제대로 표시되지 않음 [3843855]

Logix 확장 속성 패스스루 비트 레벨 설명은 온라인으로 가져올 수 없으며 제대로 업데이트되지 않습니다. 이를 방지하려면 인스턴스에 비트 레벨 설명을 할당하십시오.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.

Logix 확장 속성 - 쓸 때 엔지니어링 단위에서 실패를 표시하지 않음 [3334127]

Logix 확장 속성은 쓸 수 없습니다. 엔지니어링 단위를 변경해도 쓰기 실패가 표시되지 않습니다.
이 이상 징후는 버전 1.5.0에서 처음 확인되었습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal