이 릴리스에서 수정된 이상 징후
목록에는
FactoryTalk Optix
1.8.x에서 수정된 이상 징후가 나와 있습니다.비디오 루핑으로 인해 패널 인터페이스가 멈출 수 있음 [5836467]
루핑 중 비디오 재생이 다시 시작되지 않으며 패널 인터페이스가 멈출 수 있습니다. 예를 들어 MP4 비디오 재생이 끝나면 인터페이스가 응답을 멈춥니다. 비디오 루핑 및 인터페이스 응답성을 복원하려면 패널 소프트웨어를 업데이트하십시오.
이 이상 징후는 버전 1.8.0에서 수정되었습니다.
이 이상 징후는 버전 1.7.5에서 처음 확인되었습니다.
오프라인 컨트롤러 태그 가져오기에서 로컬 UDT 태그가 표시되지 않음 [5732987]
오프라인 컨트롤러 태그 가져오기에서는 사용자 정의 데이터 유형의 일부 로컬 태그가 표시되지 않습니다. 예를 들어 _STD_CM_InAnlg 인스턴스의 UI_Stat 태그는 오프라인 가져오기 중에 표시되지 않습니다. 이러한 로컬 태그를 포함하려면 온라인 상태에서 태그를 가져옵니다.
이 이상 징후는 버전 1.8.0에서 수정되었습니다.
이 이상 징후는 버전 1.7.3에서 처음 확인되었습니다.
UINT64 및 DOUBLE용 Modbus 태그 값이 잘못됨 [5731338]
UINT64 또는 DOUBLE로 구성된 Modbus 태그는 잘못된 레지스터 값을 반환합니다. 예를 들어, 4개의 UINT16 태그는 식 평가기와 결합하면 예상되는 UINT64 값을 반환합니다. UINT64 값에는 4개의 UINT16 태그와 식 평가기를 사용합니다. 지원되는 NetLogic 코드를 사용하여 DOUBLE 값을 변환합니다.
이 이상 징후는 버전 1.8.0에서 수정되었습니다.
이 이상 징후는 버전 1.7.3에서 처음 확인되었습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.