High Availability 시스템 요구 사항
FactoryTalk® Optix™
High Availability
배포를 위한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 요구 사항을 나열합니다.요구 사항 요약
설치를 시작하기 전에 이러한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 요구 사항을 검토합니다.
요구 사항 | 세부 정보 |
|---|---|
클러스터 레이아웃 | 정확히 3개의 Ubuntu 클러스터 노드가 필요하며, 각 노드는 별도의 물리적 머신에 있어야 합니다. |
Windows 관리 워크스테이션 요구 사항 | High Availability Manager에 필요한 워크스테이션입니다. Windows 관리 워크스테이션 항목을 참조하십시오. |
네트워킹 | 세 개의 클러스터 노드 IP 주소와 가상 IP(VIP)는 모두 동일한 로컬 네트워크에 있어야 하며, 동일한 물리적 스위치 또는 VLAN에 연결되고 그 사이에 라우터가 없어야 합니다. 자동 페일오버는 라우터를 통해 작동하지 않기 때문입니다. VIP용으로 추가적인 여유 IP 주소 1개를 예약합니다. |
시간 동기화 | 모든 클러스터 노드는 동일한 승인된 NTP 소스를 사용해야 하며, 프로비저닝 전에 시간 동기화가 활성화되어 있어야 합니다. 노드 클럭의 차이는 1초를 넘지 않아야 합니다. 노드가 동기화되지 않았거나 차이가 5초 이상인 경우 계속하지 마십시오. 10초는 랩 용도로만 허용되는 절대 최대값입니다. |
중요한 종속성 | Windows 관리 워크스테이션에서 3개의 클러스터 노드 모두에 대한 SSH 연결, 각 노드의 고정 IP 구성, 클러스터와 프로젝트 간의 일치하는 포트 구성, 그리고 설치 중에 설정한 관리자 암호. |
팁:
네트워크가 이 요구 사항을 충족하는지 확실하지 않은 경우 시작하기 전에 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
Windows 관리 워크스테이션
Windows 관리 워크스테이션은 다음 네트워크 요구 사항을 충족해야 합니다:
- Windows 관리 워크스테이션에는 인터넷 연결이 있어야 합니다.
- SSH 기반 프로비저닝을 위해 포트22를 사용할 수 있어야 합니다.
- kubectl과의 Kubernetes API 통신을 위해 포트6443을 사용할 수 있어야 합니다.
- helm.exe및kubectl.exe의 HTTPS 다운로드를 위해 포트443을 사용할 수 있어야 합니다.
Windows 관리 워크스테이션에는 다음 도구가 포함되어야 합니다.
도구 | 버전 | 목적 |
|---|---|---|
Windows PowerShell | 5.1 또는 PowerShell 7+ | 관리자 기능을 실행합니다. |
OpenSSH 클라이언트 | Windows 10 또는 Windows 11에 기본 제공 | SSH를 통해 Ubuntu 클러스터 노드에 연결합니다. |
kubectl | K3s v1.34.6과 호환 | Kubernetes 클러스터를 관리하고 검사합니다. High Availability Manager에 의해 자동으로 설치됩니다. |
Helm | 3.x | 클러스터 차트를 배포합니다. High Availability Manager에 의해 자동으로 설치됩니다. |
FactoryTalk Optix Studio | 1.8.0 이상 | FactoryTalk Optix 프로젝트를 생성하고 클러스터에 배포합니다. |
Ubuntu 클러스터 노드
각 클러스터 노드는 이러한 요구 사항을 충족해야 합니다.
요구 사항 | 세부 정보 |
|---|---|
운영 체제 | Ubuntu 22(64비트) |
RAM | 최소 3개 노드(4 vCPU 및 8GB RAM), 권장 3개 노드(4 vCPU 및 10~16GB RAM) |
디스크 공간 | 노드당 최소 50GB(OS, K3s, 응용 프로그램 데이터, 감사 로그용) |
IP 주소 | 다른 클러스터 노드 및 VIP와 동일한 네트워크 세그먼트에 있는 고정 IP 주소 |
사용자 계정 | sudo 권한이 있는 사용자 계정 |
인터넷 액세스 | 설치 중 K3s 및 기타 필요한 패키지를 다운로드하는 데 필요 |
SSH 서버 | openssh-server 가 설치되어 실행 중이어야 합니다. HA Manager는 설치 중에 SSH를 통해 각 노드에 연결합니다. |
중요:
노드 VM에서 복원, 재부팅, 일시 중단/재개 또는 네트워크 복구를 수행하는 경우 프로비저닝을 계속하기 전에 모든 클러스터 노드에서 시간 동기화를 확인하십시오.
클라이언트는 항상 VIP에 연결하여
FactoryTalk Optix
응용 프로그램에 도달하며, 개별 노드 IP 주소에는 절대 연결하지 않습니다.High Availability
System requirements
Ubuntu Server 22.04 LTS
Kubernetes
Windows management workstation
Helm
kubectl
VIP
SSH
의견을 작성 부탁드립니다.