High Availability 개요
FactoryTalk® Optix™
High Availability
에서는 단일 장치 대신 3노드 클러스터에서 프로젝트를 실행합니다. 활성 노드에 장애가 발생하면 클러스터가 자동으로 대기 노드로 페일오버됩니다. 클라이언트는 프로젝트를 실행하는 물리적 컴퓨터에 관계없이 항상 하나의 가상 IP(VIP) 주소에 연결합니다.이 가이드에서는 High Availability (HA) 클러스터 설치, 구성, 제거에 대해 설명합니다. HA 개념 및 응용 프로그램 요구 사항에 대한 자세한 설명은
FactoryTalk Optix
도움말의 High Availability
를 참조하십시오.High Availability
HA
Kubernetes
Edge
HMI
SCADA
Resilience
Failover
의견을 작성 부탁드립니다.