단일 장치에 여러 개의 FactoryTalk Optix Studio 설치
여러
FactoryTalk® Optix Studio™
설치 버전이 하나의 장치에 공존할 수 있습니다. 최신 설치는 이전 설치를 자동으로 대체하지 않습니다.하나의 장치에 리포지토리의 버전 번호로 명명된 별도의 폴더에 저장된 여러 개의 동시
FactoryTalk® Optix Studio™
인스턴스가 있을 수 있습니다.
중요:
더 많은
FactoryTalk® Optix Studio™
설치가 동시에 실행될 수 있습니다.여러 VPN 네트워크 인터페이스가 관련
FactoryTalk® Optix Studio™
설치와 함께 설치됩니다.
팁:
다른
FactoryTalk® Optix Studio™
인스턴스에서 동일한 프로젝트를 열려고 하면 경고가 표시되고 열기에 실패합니다. 프로젝트는 다른 FactoryTalk Optix Studio 인스턴스에서 현재 열려 있는 다른 프로젝트와 동일한 이름을 공유합니다
.- 를 선택하여 각FactoryTalk® Optix Studio™인스턴스에서 GitHub에 로그인합니다.
- FactoryTalk® Optix Studio™인스턴스가 더 이상 필요하지 않으면 해당 인스턴스 및 관련 VPN 네트워크 인터페이스를 제거합니다.
- 최신 버전의FactoryTalk® Optix Studio™를 설치하는 동안 이전 설치를 덮어쓸지 여부를 선택하라는 대화 상자가 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.