FactoryTalk Optix Studio Pro 시작

자격이 할당되면 데스크톱 또는 웹 브라우저에서
FactoryTalk® Optix Studio™
Pro를 시작할 수 있으며, 어떤 방식으로든 Pro 기능을 활성화할 수 있습니다.
팁: 자격이 할당되었거나 90일 평가판 기간이 부여된 경우
FactoryTalk® Optix Studio™
Pro를 사용할 수 있습니다.
  • 데스크톱에서
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro 시작
    :
    팁: 바탕 화면의 응용 프로그램 아이콘은 변경되지 않았지만 유효한 사용자 로그인 및 자격 할당이 이루어지면 Pro 기능을 사용할 수 있습니다.
    1. Windows
      시작
      메뉴에서
      FactoryTalk Optix Studio
      를 입력하거나 데스크톱에서
      FactoryTalk® Optix Studio™
      아이콘을 두 번 클릭합니다.
    2. 응용 프로그램이 열리면, 로그인하지 않은 경우 상단 표시줄에서
      로그인
      을 선택하고 MyRockwellAutomation 계정 자격 증명으로 로그인합니다.
    3. FactoryTalk® Optix Studio™
      로 작업하는 동안 자격을 변경한 경우 응용 프로그램을 다시 시작합니다.
  • 웹 브라우저에서
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro 시작
    :
    1. FactoryTalk® Optix™
      랜딩 페이지에 액세스합니다. FactoryTalk Optix 랜딩 페이지 항목을 참조하십시오.
    2. 필요에 따라 인증합니다.
    3. FactoryTalk® Optix™
      랜딩 페이지에서
      브라우저에서 열기
      를 선택합니다.
      팁:
      FactoryTalk® Optix Studio™
      Pro에 대한 자격이 없는 경우
      자격 필요
      를 표시하는 대화 상자가 열립니다.
      이름
      ,
      이메일
      및
      설명
      을 완료한 다음
      제출
      을 선택합니다.
      요청이 승인되면 평가판 자격에 대한 이메일을 받게 됩니다. 승인에는 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.
      FactoryTalk® Optix™
      Pro 자격이 승인될 때까지
      FactoryTalk® Optix™
      의 데스크톱 버전을 다운로드하여 설치할 수 있습니다. 자격을 사용할 수 있는 경우 위의 단계를 반복합니다.
    4. 계속
      을 선택하여
      FactoryTalk® Optix Studio™
      시작
      팁:
      취소
      를 선택하면
      FactoryTalk® Optix™
      랜딩 페이지가 열린 상태로 유지됩니다.
      마지막 세션에서
      FactoryTalk® Optix Studio™
      Pro를 자동으로 열려면 랜딩 페이지의 오른쪽 상단 모서리에서 사용자의 이니셜이 있는 아바타를 선택한 다음
      설정
      에서
      마지막으로 사용한 작업 영역 자동 열기
      를 선택하고
      저장
      을 선택합니다.
      팁: 브라우저에서
      FactoryTalk® Optix Studio™
      Pro를 시작하면 다음에
      FactoryTalk® Optix™
      랜딩 페이지를 열 때 자동으로 시작됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal