FactoryTalk Optix Studio Pro 자격 재호스팅

FactoryTalk® Optix Studio™
데스크톱 응용 프로그램 또는
FactoryTalk® Optix™
랜딩 페이지를 사용하여
FactoryTalk® Optix Studio™
Pro 자격을 재호스팅할 수 있습니다.
중요: 기술적 또는 조직적인 이유로 인해 자격을 이동해야 할 때만 자격을 재호스팅해야 합니다. 월별 최대 자격 재호스트 횟수는 2회입니다. 같은 달에 세 번째 재호스트가 필요한 경우 소프트웨어 지원팀에 문의하십시오.
다음 절차 중 하나에 따라
FactoryTalk® Optix Studio™
Pro 자격을 한 사용자에서 다른 사용자에게 재할당합니다.

데스크톱 응용 프로그램에서 재호스팅

  1. 장치가 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
  2. FactoryTalk® Optix Studio™
    데스크톱 응용 프로그램에 액세스합니다.
  3. 오른쪽 상단 모서리에 있는
    로그인
    아이콘을 클릭합니다.
  4. 드롭다운 메뉴에서
    자격 재호스트
    를 선택합니다.

FactoryTalk® Optix™
랜딩 페이지에서 재호스팅

  1. 장치가 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
  2. FactoryTalk® Optix™
    랜딩 페이지에 액세스합니다.
  3. 자격
    조직 자격
    을 선택합니다.
  4. 재호스팅하려는
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro 자격 옆의 맨 오른쪽 열에 있는
    재호스팅
    버튼을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal