레시피 구성
Ingredient01, Ingredient02 및 Ingredient03 변수를 사용하는 레시피 스키마를 만듭니다.
- 도구 모음에서를 선택합니다.대시보드 페이지 열기
- 편집기에서레시피 구성을 선택합니다.
- 새 레시피를 선택합니다.
- 이름에서 레시피 스키마의 이름을 입력하고다음을 선택합니다.
- 대상 노드에서 재료로 사용할 변수가 포함된 프로젝트 노드를 선택하고다음을 선택합니다.대상 노드는모델폴더,모델폴더 내의 개체 또는 컨트롤러의 변수가 있는 노드일 수 있습니다.팁: 여러 노드의 변수를 재료로 정의하려면모델폴더에 전용 개체를 만들고 그 안에 변수를 추가합니다. 그런 다음, 변수와 구성 요소 사이에 동적 링크를 만듭니다. 이 개체를 대상 노드로 선택하면 재료 선택이 더 쉬워집니다.
- 새 데이터베이스를 선택합니다.
- 이름에서RecipeDB를 입력하고다음을 선택합니다.
- 재료로 사용할 변수(예:Ingredient01,Ingredient02,Ingredient03)를 선택하고다음을 선택합니다.
- 레시피 요약을 검토하고끝내기를 선택합니다.
프로젝트 보기
에서 레시피스키마1
이 레시피
아래에 나타납니다.의견을 작성 부탁드립니다.