탐색 패널 구성

런타임에 서로 다른 패널 사이를 전환하도록 탐색 패널을 구성합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    MainWindow (type)
    를 두 번 클릭합니다.
    창 유형이 편집기에서 열립니다.
  2. MainWindow (type)
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    컨테이너
    탐색 패널
    을 선택합니다.
    탐색 패널이 기본 창에 나타나며 위치가 지정되어 있지 않습니다.
  3. 속성
    에서
    가로 맞춤
    과
    세로 맞춤
    을
    연장
    으로 설정합니다.
    탐색 패널은 기본 창의 전체 높이와 너비를 차지하며 로고를 덮습니다.
  4. 상단 여백
    을
    55
    로 설정합니다.
    탐색 패널이 더 이상 로고를 가리지 않습니다.
  5. Page1 (type)
    ,
    Page2 (type)
    ,
    Page3 (type)
    및
    Page4 (type)
    를
    탐색패널1
    로 끌어옵니다.
빈 페이지가 있는 탐색 창
탐색 패널 인터페이스에는 4개의 페이지 탭과 Rockwell Automation 로고가 표시됩니다. 작업 공간에는 그리드 배경과 탐색 패널에 컨테이너를 추가하라는 프롬프트가 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal