디지털 경보 구성

런타임 시 Motor1의 문제를 경고하는 간단한 부울 경보를 구성합니다.
팁: 기본적으로 디지털 경보는
입력 변수
가 1일 때 트리거됩니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    경보
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    디지털 경보
    를 선택합니다.
  2. 속성
    에서
    입력 변수
    와
    Motor1Alarm
    변수 간에 동적 링크를 만듭니다.
    동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
  3. 메시지
    에 경고 메시지를 입력합니다.
    예를 들어,
    Motor1 alarm
    을 입력합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal