CLI 명령: open

open
명령을 사용하여
FactoryTalk Optix Studio
에서 프로젝트를 엽니다.

구문

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" open
project_to_open
[--silent]
매개 변수
매개 변수
중요도
설명
version
필수
설치된
FactoryTalk Optix Studio
버전을 반영하는 폴더 이름입니다.
project_to_open
필수
열려는 프로젝트의
OPTIX
파일 경로입니다.
--silent
옵션
명령 프롬프트에서 명령 출력을 최소화합니다.

예제

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" open "D:\temp\NewHMIProject28\NewHMIProject28.optix"
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal