CLI 명령: new
new
명령을 사용하여 프로젝트를 만듭니다.구문
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" new project_to_create
path
[-e | --encrypt-secrets] [--template=template
] [--main-window-width==width
] [--main-window-height==height
] [-l | --in-project-location] [--silent] [-u | --user-defined-templates] [-d, --default-template-dimensions]매개 변수 | 중요도 | 설명 |
|---|---|---|
version | 필수 | 설치된 FactoryTalk Optix Studio 버전을 반영하는 폴더 이름입니다. |
project_to_create | 필수 | 프로젝트의 이름입니다. |
path | 필수 | 프로젝트의 위치입니다. |
-e 또는 --encrypt-secrets | 옵션 | 프로젝트의 비밀을 암호화합니다. |
--template= template | 옵션 | 프로젝트에 사용할 템플릿의 이름입니다. template 에 허용되는 값은 다음과 같습니다.
|
--main-window-width= width | 옵션 | 기본 창의 너비입니다(픽셀 단위). 기본 너비는 400 픽셀입니다. |
--main-window-height= height | 옵션 | 기본 창의 높이입니다(픽셀 단위). 기본 높이는 400 픽셀입니다. |
-l 또는 --in-project-location | 옵션 | path |
--silent | 옵션 | 명령 프롬프트에서 명령 출력을 최소화합니다. |
-u, --user-defined-templates | 옵션 | 프로젝트 템플릿은 사용자 정의 템플릿입니다. |
-d, --default-template-dimensions | 옵션 | 새 프로젝트를 만들 때 기본 템플릿 차원을 사용합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.