CLI 명령: connect
connect
명령을 사용하여 FactoryTalk Optix Studio
를 OPC UA 서버를 노출하는 실행 중인 FactoryTalk Optix 응용 프로그램에 연결합니다.구문
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" connect endpoint
[--silent]매개 변수 | 중요도 | 설명 |
|---|---|---|
endpoint | 필수 | 연결할 끝점의 IP 주소입니다. |
--silent | 옵션 | 명령 프롬프트에서 명령 출력을 최소화합니다. |
예제
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" connect 192.168.1.100
의견을 작성 부탁드립니다.