TrendPen.RemoveYAxis()

트렌드 펜에서 Y축을 제거합니다.
public static void RemoveYAxis(this TrendPen pen)

인수

pen
Y축을 가져오거나 추가할 트렌드 펜입니다.

예외

ArgumentNullException
유효한
pen
이 제공되지 않으면 발생합니다.

예제

다음 예제에서는 트렌드 펜에서 Y축을 제거하는 방법을 보여 줍니다.
// Remove the Y-axis from an existing pen var pen = Project.Current.FindObject("MyTrendPen") as TrendPen; pen.RemoveYAxis();
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal