TrendPen.GetOrAddYAxis()

트렌드 펜에서 기존 Y축을 가져오거나, 없으면 새 Y축을 만들고 추가합니다.
public static ValueAxis GetOrAddYAxis(this TrendPen pen)

인수

pen
Y축을 가져오거나 추가할 트렌드 펜입니다.

반환

ValueAxis
트렌드 펜과 연결된 생성된 Y축 또는 기존 Y축입니다.

예외

ArgumentNullException
유효한
pen
이 제공되지 않으면 발생합니다.

예제

다음 예제에서는 트렌드 펜을 추가하고 해당 Y축을 구성하는 방법을 보여 줍니다.
[ExportMethod] public void AddPen() { var tag = Project.Current.GetVariable("Model/Variable1"); var pen = InformationModel.Make<TrendPen>(tag.BrowseName + "_pen"); pen.SetDynamicLink(tag, DynamicLinkMode.ReadWrite); pen.Color = Colors.Coral; pen.Thickness = 3; var newAxis = pen.GetOrAddYAxis(); newAxis.MinValue = 0; newAxis.MaxValue = 100; Owner.Get<Trend>("Trend1").Pens.Add(pen); }
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal