엔지니어링 단위 사전 만들기
엔지니어링 단위 사전을 만들어 사용자 지정 엔지니어링 단위를 정의합니다. 아날로그 변수와 측정 시스템 맵에서 사용자 정의 엔지니어링 단위를 사용합니다. 예를 들어, 사용자 지정 측정 단위를 사용하여 1시간 동안 생산된 개수를 분당 비트 수로 표현합니다.
- 프로젝트 보기에서모델폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.팁:엔지니어링 단위 사전은모델이외의 폴더에 만들 수 있습니다.
- 엔지니어링단위사전을 두 번 클릭합니다.#
- 사용자 지정 엔지니어링 단위 행을 추가하려면를 선택합니다.

- 사용자 지정 엔지니어링 단위 행을 편집하려면 행 셀을 편집합니다.팁: 단위 변환은 선형식y = mx + q를 사용하여 수행됩니다. 여기서X는 입력값,M은 기울기,Q는Y출력 결과를 계산하는 절편입니다.
- 물리적 차원. 비표준 측정 단위에 대한 참조 수량입니다.
- 참조 단위. 사용자 지정 단위의 기반이 되는 표준 단위입니다. 예를 들어,hertz [Hz]입니다.물리적 차원이없음으로 설정된 경우 비어 있습니다.
- 단위 ID. 사용자 지정 단위의 고유 식별자입니다. 예를 들어,1입니다.
- 표시 이름. 사용자 지정 단위의 이름입니다. 예를 들어,bpm입니다.
- 설명. 사용자 지정 단위의 설명입니다. 예를 들어,Beats per minute입니다.
- 기울기. 표준 단위 값을 사용자 지정 단위 값으로 변환하는 변환 계수입니다. 허용되는 범위는 0.000 01~999,999입니다.
- 절편. 참조된 측정 단위에 더할 값입니다.
- 결과. 참조 단위와 사용자 지정 단위 간에 자동으로 생성된 비교입니다.물리적 차원이없음으로 설정된 경우 비어 있습니다.
- (선택 사항) 사용자 지정 엔지니어링 단위를 삭제하려면 엔지니어링 단위 행에서 셀을 선택하고을 선택합니다.삭제
물리적 차원 | 참조 단위 | 단위 ID | 표시 이름 | 설명 | 기울기 | 절편 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
주파수 | 헤르츠 [Hz] | 1 | bpm | 분당 비트 수 | 60 | 0 | 1Hz = 60bpm |
물리적 차원 | 참조 단위 | 단위 ID | 표시 이름 | 설명 | 기울기 | 절편 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
없음 | 2 | 닭 마릿수/m 2 (닭 마릿수/m2 ) | 닭 마릿수/평방미터 | 0.0929 | 0 |
의견을 작성 부탁드립니다.