비표준 측정 단위 구성

엔지니어링 단위 사전
에서 비표준 측정 단위를 구성할 수 있습니다. 비표준 측정 단위를 사용하면 예를 들어, 한 시간 동안 생산된 조각의 수를 분당 비트 수로 표현할 수 있습니다.
비표준 측정 단위에는 특정 속성이 있습니다.
기울기
는 표준 단위 값을 비표준 단위로 변환하기 위한 변환 계수입니다.
절편
은 참조된 측정 단위에 더하는 값입니다. 변환은 선형 식
Y = M x X + Q
를 사용하여 수행됩니다. 여기서
X
는 입력 값,
M
은 기울기,
Q
는
Y
출력 결과를 계산하는 절편입니다
  1. 프로젝트 보기
    에서
    모델
    을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 새로 만들기
    모두
    엔지니어링 단위
    를 선택합니다.
  3. 엔지니어링 단위 사전
    을 선택합니다.
  4. 새 사전을 두 번 클릭합니다.
  5. 화면 중앙에 열리는
    MeasurementSystemMap
    의 제목 표시줄에서
    검은색 추가 아이콘
    를 선택합니다.
    맵 테이블에 새 행이 나타납니다.
  6. 물리적 차원
    열에서 비표준 측정 단위에 대한 참조 수량을 선택합니다.
    예를 들어 분당 비트 수의 경우
    주파수
    헤르츠
    를 선택합니다.
  7. 표시 이름
    열에 측정 단위의 이름을 입력합니다.
  8. 설명
    열에 측정 단위에 대한 설명을 입력합니다.
    팁:
    이름
    과
    설명
    은 모두
    지역화사전
    개체를 통해 번역이 가능합니다.
  9. 기울기
    열에 표준 단위 값에 대한 변환 계수를 입력합니다.
    예를 들어 분당 비트 수를 계산하려면
    60
    을 입력합니다.
  10. 절편
    열에 참조된 측정 단위에 추가할 값을 입력합니다.
    예를 들어,
    0
    을 입력합니다.
결과 측정 단위가
결과
열에 나타납니다.
팁:
1Hz = 분당 60비트를 표현하는 비표준 측정 단위의 예에는 다음과 같이 구성된 속성이 포함될 수 있습니다.
  • 물리적 수량
    . 주파수.
  • 표시 이름
    . BPM.
  • 기울기
    . 60.
  • 절편
    . 0.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal