레시피 스키마 모델 구조

레시피 스키마 모델 구조는 레시피, 항목, 데이터 항목 및 메타데이터를 포함하여 데이터베이스 테이블의 레시피 데이터를 구성합니다. 각 테이블에는 관련 정보를 저장하기 위한 특정 필드가 포함되어 있습니다.

데이터베이스 테이블

레시피 스키마 모델 구조는 데이터베이스에 저장될 수 있으며, 변수가 독립적으로 존재하는지 또는 개체의 일부인지를 정보로 보존합니다. 레시피 매개 변수는 다음과 같이 구성된 행으로 표시됩니다.
  • Recipes:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • Name [String]
    • Version [String]
    • RecipeSchemaName [String]
    • RecipeSchemaNamespaceUri [String]
    • RecipeSchemaTimestamp [DateTime]
    • CreatedAt [DateTime]
    • ModifiedAt [DateTime]
  • RecipeItems:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • RecipeId [UInt32]
    • RelativeBrowsePath [String]
    • TypeId [String]
  • RecipeDataItems:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • RecipeItemId [UInt32]
    • RelativeBrowsePath [String]
    • ElementAccess [String]
    • DataTypeId [String]
    • Value [String]
  • RecipeMetadata:
    • Metadata1 [UserDefined]
    • Metadata2 [UserDefined]
    • …
    • Metadata_n [UserDefined]
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal