MQTT Azure 커넥터
커넥터는 MQTT와 Azure 간의 연결을 활성화합니다.
IoT Hub 및 Event Grid는 서로 다른 MQTT 기능과 메시징 모델을 제공합니다. 다음 표에는 MQTT 지원, 주제 구조, 통신 패턴 및 메시지 크기의 주요 차이점이 요약되어 있습니다.
IoT Hub | Event Grid |
|---|---|
장치와 클라우드 앱 간에 긴밀하게 결합된 클라이언트-서버 모델입니다. | 게시자와 구독자를 분리하는 게시-구독 모델입니다. |
MQTT v3.1.1에 대한 제한된 기능 지원. | MQTT v3.1.1 및 v5 프로토콜 지원. |
정적이며 미리 정의된 주제. | 와일드카드 지원이 있는 사용자 지정 계층형 주제. |
클라우드-장치 브로드캐스트 또는 장치-장치 통신은 지원하지 않습니다. | 장치-클라우드, 높은 팬아웃의 클라우드-장치 브로드캐스트 및 장치-장치 통신 패턴을 지원합니다. |
최대 메시지 크기는 256-KB입니다. | 최대 메시지 크기는 512-KB입니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.