MQTT 이벤트 로거 게시

MQTT 이벤트 로거 게시 기능과 중앙 집중식 로깅 및 진단을 포함한 사용 사례에 대해 알아봅니다.
MQTT 이벤트 게시는 생산 섹션과 감독 시스템 전반에서 이벤트를 공유할 수 있도록 하며, 중앙 집중식 로깅 및 진단을 지원하여 운영 효율성과 시스템 보안을 향상시킵니다. 중앙에서 관리되는 로그 시스템을 구현하여 운영자가 런타임을 중지하거나 수동으로 로그를 확인하지 않고도 문제를 해결할 수 있습니다. 또한 MQTT 이벤트 게시는 완전한 중앙 집중식 진단 센터를 지원할 수 있어 수천 개의 이벤트 전송을 가능하게 하고 포괄적인 진단 및 모니터링 기능을 제공합니다.
MQTT 이벤트 게시를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 연결된 시스템 간에 중요한 런타임 정보를 공유하여 모든 관련 당사자에게 운영 상태 및 문제가 전달되도록 합니다.
  • 감독 시스템이 문제를 효율적으로 식별하고 해결하여 다운타임을 최소화하고 리소스 할당을 최적화할 수 있도록 합니다.
  • 생산 라인과 감독 시스템 전반에서 런타임 로그와 이벤트에 액세스할 수 있는 안전하고 상호 연결된 에코시스템을 구축합니다.
  • 특정 PDF 보고서가 생성되거나, 런타임이 종료되거나, 화면 로드 또는 데이터 변환에 문제가 발생할 때 감독자에게 알립니다.
  • RAM 사용량이 90%를 초과하여 저장 및 전달 버퍼가 정지하는 경우 운영자에게 경고합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal