기본 창 구성

기본 메인 창 유형 설정을 조정합니다.
  1. 프로젝트 보기
    의
    UI
    에서
    MainWindow (type)
    를 선택합니다.
  2. 속성
    에서 창 설정을 조정합니다.
    • X
      . 데스크톱에 창을 가로로 배치합니다. 웹 프레젠테이션 엔진은 이 속성을 무시합니다.
    • Y
      . 데스크톱에 창을 세로로 배치합니다. 웹 프레젠테이션 엔진은 이 속성을 무시합니다.
    • 너비
      . 창 너비.
      자동
      은 하위 그래픽 개체의 너비를 기준으로 창 너비를 설정합니다.
    • 높이
      . 창 높이.
      자동
      은 하위 그래픽 개체의 높이를 기준으로 창 높이를 설정합니다.
    • 전체 화면
      . 응용 프로그램을 전체 화면 모드로 표시하고
      X
      및
      Y
      속성을 무시합니다.
      팁:
      Rockwell Automation
      Linux 시스템에서 응용 프로그램은 항상 전체 화면 모드로 표시되며 이 속성을 무시합니다.
    • 항상 맨 위로
      . 응용 프로그램 창을 항상 다른 창 위에 표시합니다. 웹 프레젠테이션 엔진은 이 속성을 무시합니다.
    • 캡션
      . 창 제목입니다.
  • 창에 하위 그래픽 개체를 추가합니다. 그래픽 개체 항목을 참조하십시오.
  • 프로젝트에 대해 더 많은 창을 구성합니다. 창 구성 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal