키-값 편집기

키-값 편집기를 사용하여 동적 링크 변환을 위한 키-값 쌍을 구성합니다. 고급 동적 링크 편집기에서 편집기에 액세스합니다.
팁: 고급 동적 링크 편집기에서 키-값 컨버터 옆에 있는
편집 아이콘
을 선택하여 키-값 편집기를 엽니다.
키(UInt32) 및 값(String)이 있는 테이블을 표시하는 키값컨버터1 인터페이스입니다. 키의 범위는 0에서 6이며, 각 키는 월요일부터 일요일까지의 요일에 매핑됩니다. 번호가 매겨진 설명선은 탐색, 추가, 삭제, 데이터 유형, 선택한 키 및 해당하는 값을 강조 표시합니다.
항목
이름
설명
1
컨버터 경로
컨버터의 경로입니다.
2
검은색 추가 아이콘
키-값 테이블 행을 추가합니다.
3
삭제 아이콘
삭제
선택한 키-값 테이블 행을 삭제합니다.
4
데이터 유형
키 또는 값의 데이터 유형을 나타냅니다. 다른 데이터 유형을 선택하려면 선택합니다.
5
키
컨버터 키(소스 값).
6
값
동일한 행의 키에 해당하는 값(출력 값)입니다.
팁: 첫 번째 행의 값이 기본값입니다. 소스 값이 컨버터 키와 일치하지 않으면 컨버터는 기본값을 반환합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal