프로젝트 정보

FactoryTalk® Optix Studio™
편집기에서 프로젝트를 열면 프로젝트의 실제 노드 수를 표시하는 메시지가 나타납니다. 이 메시지에는 노드 수와 함께 프로젝트의 경로도 포함됩니다.
편집기에서 확장자가
.optix
인 프로젝트 파일을 열면 파일 하단에서 다음 항목에 대한 프로젝트 통계를 확인할 수 있습니다.
  • TotalNodeCount
  • 개체
  • ObjectTypes
  • 변수
  • VariableTypes
  • DataTypes
  • 메서드
  • 참조
  • ReferenceTypes
  • 파일
이러한 통계는 프로젝트 복잡성과 규모에 대한 간단한 정보를 제공합니다.
Root element가 ScreenEmpty로 표시되고, Total nodes count가 1로 표시되며, UI objects, Variables, DynamicLinks 및 Converters 수가 표시된 프로젝트 정보 패널.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal