노드 카운터 대화 상자
FactoryTalk® Optix™
의 라이브러리
관리자에 있는 노드 카운터 대화 상자
를 사용하여 런타임에 특정 개체의 크기와 복잡성을 확인할 수 있습니다.노드 카운터 대화 상자
는 프로젝트 부분의 노드 수를 카운트하는 데 사용할 수 있는 진단 도구입니다. 특정 페이지가 로드되는 데 시간이 오래 걸리는 이유를 이해하거나 일부 요소에 최적화가 필요한지 파악하려는 경우 매우 유용합니다.
팁:
화면당 노트의 일반적인 노드 제한은 존재하지 않습니다. 노드 수를 모니터링하고 특정 장치에 대한 복잡성을 평가해야 합니다.
- 으로 이동한 후노드 카운터 대화 상자를프로젝트 보기창의 UI 노드 하위 폴더로 이동합니다.
- 모든 페이지에버튼을 추가하고마우스 클릭 이벤트를 구성하여UI 명령과OpenDialog메서드를 실행합니다.
- 대화 상자매개변수에서동적링크 만들기유형으로동적링크 만들기를 만듭니다.
- AliasNode매개변수에서 런타임에 검사할 요소에 대해동적링크 만들기를 만듭니다.
- 런타임에 버튼을 클릭하여노드 카운터 대화 상자를 표시하면 노드 수가 나타납니다.
팁:
버튼의
AliasNode
속성이 패널로더
또는 탐색패널
에 연결되어 있으면 새 페이지가 로드될 때마다 카운터가 자동으로 업데이트됩니다.의견을 작성 부탁드립니다.