오버헤드 감소
논리를 중앙 집중화하고 중복을 제거하여 오버헤드를 줄입니다.
- 복합 동적링크로 인해 로드가 너무 커지는 경우 데이터 처리를 중앙 집중화하기 위해복합 동적링크를 사용자 지정 스크립트로 대체할 수 있습니다.팁:NetLogic이 응용 프로그램 시작에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.다음 예에서는키-값 컨버터를 동등한NetLogic구현과 비교합니다. 컨버터는 입력 범위를 문자열 값에 매핑합니다.NetLogic메서드는 중앙 집중식 논리를 사용하여 동일한 결과를 생성할 수 있습니다.
여러 동적 링크에 동일한 매핑 논리가 적용될 때 이 접근 방식을 사용합니다. 단일NetLogic메서드는 개체 전반에서 동일한 컨버터 논리를 반복하는 것보다 재사용 및 유지 관리가 더 쉽습니다.[ExportMethod] public void CheckRange(int value, out string range) { if (value < 10) { range = "low"; } else if (value < 20) { range = "mid"; } else { range = "high"; } } - 여러 개체에서 공유 변수를 집계하여 중복성을 줄입니다.팁: 공통 개체 만들기 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.