OPC UA

신뢰할 수 있는 데이터 교환과 유지보수 가능한 통합을 지원하도록 OPC UA 서버, 클라이언트, 보안 설계를 계획합니다.

범위 및 계획

OPC UA 연결을 구성하기 전에 필요한 데이터, 클라이언트, 액세스 요구, 보안 요구 사항을 정의합니다.
응용 프로그램을 지원하는 노드만 게시, 가져오기, 동기화합니다. 노드 범위를 제한하면 시스템 부하를 줄이고 유지보수를 간소화합니다.
끝점, 노드 식별자, 인증서, 네트워크 설계를 함께 계획합니다. 일관된 설계는 신뢰할 수 있는 연결과 통합 변경을 지원합니다.

시운전 준비

보안 OPC UA 연결을 시운전할 때 시스템 통합업체는 클라이언트와 서버가 이러한 준비 조건을 충족하는지 확인할 수 있습니다.
  • 클라이언트는 서버 끝점에 도달할 수 있습니다. 네트워크 액세스 지침은 OPC UA 서버에 대한 방화벽 구성을 참조하십시오.
  • 서버는 게시하고 클라이언트는 응용 프로그램에 필요한 노드를 가져옵니다.
  • 클라이언트와 서버는 일치하는 보안 모드와 정책을 사용합니다.
  • 신뢰할 수 있는 인증서와 키 쌍이 연결을 지원합니다.
  • 연결 상태가 연결을 확인합니다.

용량 및 데이터 흐름

샘플링, 게시, 연결, 구독 설정은 예상 워크로드와 데이터 중요도를 기준으로 합니다.
응답성, 네트워크 트래픽, 서버 부하의 균형을 맞춥니다. 연결 상태를 모니터링하고 워크로드가 변경되면 설계를 수정합니다.

관련 지침

서버 주소 공간, 용량, 끝점 보안 지침은 OPC UA 서버 모범 사례를 참조하십시오.
클라이언트 연결, 데이터 모니터링, 노드 범위 지침은 OPC UA 클라이언트 모범 사례를 참조하십시오.
인증서, ID, 보안 지침은 OPC UA 보안 및 인증서를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal