High Availability 권장 사항

이러한 권장 사항은
FactoryTalk® Optix™
High Availability 클러스터를 더 쉽게 배포, 검증, 복구할 수 있게 합니다.

클러스터 기반

지원되는 클러스터 레이아웃 및 네트워크 설계를 따릅니다.
  • 서로 다른 시스템에서 정확히 세 개의 전용 노드, 한 개의 예약된 가상 IP 주소, 한 개의 공유 레이어 2 세그먼트 또는 브로드캐스트 도메인을 사용합니다.
  • 세 노드 모두 문서화된 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
  • 모든 노드를 동일한 전용 VLAN 또는 기타 격리된 레이어 2 세그먼트에 유지하고, 해당 세그먼트에서 Keepalived VRRP 트래픽을 유지합니다.
  • 노드 시간 동기화를 유지합니다. 프로비저닝하려면 노드 클럭의 차이가 1초를 초과하지 않아야 하며 5초 이상의 차이는 권장되지 않습니다.

클라이언트 액세스 및 데이터 연속성

하나의 안정적인 클라이언트 끝점을 유지하고, 페일오버가 런타임 데이터를 보존하는 위치에 런타임 데이터를 저장합니다.
  • 가상 IP를 브라우저 클라이언트, OPC UA 클라이언트, MQTT 클라이언트,
    FactoryTalk Optix
    Studio 배포를 위한 유일한 끝점으로 사용합니다.
  • 프로젝트 포트를 클러스터 포트와 일치하도록 유지합니다. 예를 들어, 클러스터의 웹 포트는 프로젝트의
    웹프레젠테이션엔진
    포트와 일치해야 합니다.
    미리 구성된 포트
    포트 이름
    기본 포트
    웹 프레젠테이션 엔진(http)
    80
    웹 프레젠테이션 엔진(https)
    443
    OPC UA 서버(opcua)
    59100
    MQTT 브로커(mqtt)
    8883
  • 지속되어야 하는 런타임 변경에 대해 보존성 저장소를 구성합니다. HighAvailability 모듈을 추가하면 보존성 저장소가 공유 클러스터 데이터베이스를 자동으로 사용합니다.
  • 기타 페일오버에 중요한 데이터는 응용 프로그램 파일 폴더 외부에 저장합니다. 해당 위치에 기록되는 런타임 생성 파일은 노드 간에 동기화되지 않으며, 내장형 데이터베이스 동기화는 지원되지 않고, 외부 데이터베이스로의 로깅이 문서화된 설계입니다.
  • 페일오버 중에는 런타임 응용 프로그램 실행이 일시적으로 중지됩니다. 데이터 로깅과 같은 작업도 중지됩니다. 노드 전환 중에 웹 클라이언트와 런타임 응용 프로그램 간에 일시적인 연결 손실이 발생합니다. 페일오버 시간은 장애 유형 및 응용 프로그램 크기에 따라 다릅니다.
  • 페일오버 전반에서 OPC UA ID 및 신뢰를 안정적으로 유지합니다. 프로젝트 아카이브에 서버 인증서와 개인 키를 제공하고, 신뢰 저장소를 예상되는 클라이언트 인증서로 미리 채웁니다.

보안 및 관리

클러스터를 설치하기 전에 노드를 강화하고 신뢰할 수 있는 네트워크에 대한 노출을 제한합니다.
  • 클러스터를 설치하기 전에 모든 노드에서 디스크 암호화를 활성화합니다. 디스크 암호화가 없으면
    /var/lib/rancher/k3s/storage
    의 영구 볼륨이 일반 텍스트로 유지됩니다.
  • SSH 키 기반 인증만 사용하고, 관리 네트워크에 대한 SSH 액세스를 제한하고, 자동 보안 업데이트를 활성화하고, 불필요한 서비스와 패키지를 비활성화하고, 감사 데몬을 계속 실행하고, K3s 데이터와 에이전트 자격 증명을 보호하고, 각 노드에 운영 체제 및 K3s 보안 패치를 적용합니다.
  • 방화벽 규칙을 신뢰할 수 있는 CIDR의 필수 포트로 제한합니다. 외부 소스로부터의 NodePort 범위를 차단하고, 기본적으로 다른 인바운드 트래픽을 차단합니다.
  • 노출된 서비스에 문서화된 보안 설정을 사용합니다. 웹 프레젠테이션 엔진을 HTTPS용으로 구성하고, MQTT를 사용할 때 TLS를 사용하고, 런타임 OPC UA 서버에 OPC UA 보안 모드를 적용합니다.

진단 및 복구

시스템을 변경하기 전에 실제 클러스터 상태를 확인하고, 중단을 초래할 수 있는 조치 전에 데이터를 보호합니다.
  • 수정 조치를 수행하기 전에 진단 및 내보낸 로그로 클러스터 문제를 확인합니다.
  • 클러스터를 제거하거나 재구축하기 전에 영구 데이터를 백업합니다. 클러스터를 제거하면 영구 저장소, 프로젝트 데이터, 데이터베이스 데이터가 삭제됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal