시스템 요구 사항
이러한 시스템 요구 사항을 사용하여 컴퓨터에서
FactoryTalk® Optix™
및 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 실행할 수 있는지 여부를 결정합니다.FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기의 하드웨어 요구 사항
FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기
의 하드웨어 요구 사항FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기
의 성능을 최적화하려면 컴퓨터가 다음 하드웨어 요구 사항을 충족하거나 그 이상이어야 합니다.- Intel Core i5 표준 전원 프로세서(i5-8xxx)
- 8GB의 RAM 메모리
- 20GB의 하드 디스크 여유 공간
FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기의 소프트웨어 요구 사항
FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기
의 소프트웨어 요구 사항- 지원되는 Windows 10(x64), Windows 11(x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 운영 체제 또는 Windows Server 2025
- 사용자 지정 C# NetLogic 코드를 개발하기 위한 외부 코드 편집기노트:Rockwell Automation에서는 Microsoft Visual Studio 2022 또는 Microsoft Visual Studio Code를 기본 코드 편집기로 사용할 것을 권장합니다. 다른 코드 편집기를 사용하는 경우 일부 개발 지원 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기의 소프트웨어 요구 사항
FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기
의 소프트웨어 요구 사항- FactoryTalk® Hub™를 지원하는 웹 브라우저. 지원되는 브라우저에는Google Chrome™및Microsoft Edge®와 같은 최신 브라우저가 포함됩니다.Internet Explorer®와 같은 이전 브라우저는 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.
FactoryTalk Optix 응용 프로그램의 하드웨어 요구 사항
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
의 하드웨어 요구 사항FactoryTalk Optix 응용 프로그램
의 하드웨어 요구 사항은 응용 프로그램 및 해당 응용 프로그램을 실행하는 장치 유형에 따라 다를 수 있습니다.FactoryTalk Optix 응용 프로그램의 소프트웨어 요구 사항
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
의 소프트웨어 요구 사항- 지원되는 Windows 10(x64), Windows 11(x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 또는 Ubuntu 22(x64) 운영 체제
- FactoryTalk Optix 응용 프로그램은 Yocto(ARM64)를 실행하는 OptixPanels 및 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈이 포함된 폐쇄형 Rockwell Automation 장치에서 지원됩니다.
노트:
FactoryTalk Optix 및 FactoryTalk Optix 응용 프로그램은 VMware® 버전 15 이상과 같은 하이퍼바이저 내에서 실행할 수 있습니다. 호환성을 위해 기본적으로 소프트웨어 렌더링이 사용됩니다.
High Availability 시스템 요구 사항
요구 사항 | 세부 정보 |
|---|---|
클러스터 레이아웃 | 정확히 3개의 Ubuntu 클러스터 노드가 필요하며, 각 노드는 별도의 물리적 머신에 있어야 합니다. |
Windows 관리 워크스테이션 요구 사항 | High Availability Manager에 필요한 워크스테이션입니다. |
네트워킹 | 세 개의 클러스터 노드 IP 주소와 가상 IP(VIP)는 모두 동일한 로컬 네트워크에 있어야 하며, 동일한 물리적 스위치 또는 VLAN에 연결되고 그 사이에 라우터가 없어야 합니다. 자동 페일오버는 라우터를 통해 작동하지 않기 때문입니다. VIP용으로 추가적인 여유 IP 주소 1개를 예약합니다. |
시간 동기화 | 모든 클러스터 노드는 동일한 승인된 NTP 소스를 사용해야 하며, 프로비저닝 전에 시간 동기화가 활성화되어 있어야 합니다. 노드 클럭 차이는 1초를 초과해서는 안 됩니다. 노드가 동기화되지 않았거나 5초 이상 차이가 나는 경우 계속하지 마십시오. 10초는 랩 용도로만 허용되는 절대 최대값입니다. |
중요한 종속성 | Windows 관리 워크스테이션에서 3개의 클러스터 노드 모두에 대한 SSH 연결, 각 노드의 고정 IP 구성, 클러스터와 프로젝트 간의 일치하는 포트 구성, 그리고 설치 중에 설정한 관리자 암호. |
각 클러스터 노드는 이러한 요구 사항을 충족해야 합니다.
요구 사항 | 세부 정보 |
|---|---|
운영 체제 | Ubuntu 22(64비트) |
RAM | 노드당 최소 8GB, 노드당 16GB 권장 |
디스크 공간 | 노드당 최소 50GB(OS, K3s, 응용 프로그램 데이터, 감사 로그용) |
팁:
네트워크가 이 요구 사항을 충족하는지 확실하지 않은 경우 시작하기 전에 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
FactoryTalk Optix Studio 및 FactoryTalk Optix 응용 프로그램 운영 체제 지원 버전
FactoryTalk Optix Studio
및 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
운영 체제 지원 버전FactoryTalk Optix Studio 및 FactoryTalk Optix 응용 프로그램은 표준 Rockwell Automation 소프트웨어 정책에 따라 다음 버전의 Microsoft Windows 운영 체제에서 지원되고 권장됩니다.
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64비트(v1809)
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64비트(21H2)
- Windows 10 Enterprise IOT 2019 LTSC 64비트(v1809)
- Windows 10 Enterprise IOT 2021 LTSC 64비트(21H2)
- Windows 11 Enterprise(권장 OS, CIS 벤치마크)
- Windows 11 Professional(권장 OS)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC 64비트(24H2)
- Windows 11 Enterprise IoT 2024 LTSC 64비트(24H2)
- Windows Server 2025 Standard(권장 OS)
- Windows Server 2025 Datacenter(권장 OS)
- Windows Server 2022 Standard(권장 OS)
- Windows Server 2022 Datacenter(권장 OS)
의견을 작성 부탁드립니다.