LogicObject 변수: NetLogic 개체에 대한 직접 액세스
LogicObject
변수: NetLogic 개체에 대한 직접 액세스각 NetLogic은 동일한 NetLogic 노드를 나타내는
LogicObject
변수를 표시합니다. 노드에 직접 액세스하는 데 유용합니다.예제
이 예는
100
으로 설정된 NetLogic에 포함된 Speed
변수의 값을 보여줍니다.LogicObject.GetVariable("Speed").Value = 100;
이 예는
speed
C# 정수 변수에 할당된 Speed
변수의 값을 보여줍니다.int speed = LogicObject.GetVariable("Speed").Value;
의견을 작성 부탁드립니다.