CLI 명령
FactoryTalk Optix Studio
에는 다음 명령줄 인터페이스(CLI) 명령이 포함됩니다.
팁:
다음 명령은
FactoryTalk Optix Studio
를 기본 위치에 설치했다고 가정합니다. FactoryTalk Optix Studio
설치 위치로 사용자 지정 위치를 선택한 경우 그에 따라 경로를 수정합니다.명령의 길이를 줄이고
FTOptixStudio
로 실행 파일을 호출하려면 시스템 환경 변수를 추가하거나 FactoryTalk Optix Studio
설치 디렉터리로 이동합니다.
팁:
--help
, -h
및 --version
명령은 다른 명령보다 우선합니다. --help
및 -h
는 --version
보다 우선합니다.open
open
명령을 사용하여 FactoryTalk Optix Studio
에서 프로젝트를 엽니다."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --open project_to_open
[--silent]매개 변수 | 중요도 | 설명 |
---|---|---|
version | 필수 | 설치된 FactoryTalk Optix Studio 버전을 반영하는 폴더 이름입니다. |
project_to_open | 필수 | 열려는 프로젝트의 OPTIX 파일 경로입니다. |
--silent | 옵션 | 명령 프롬프트에서 명령 출력을 최소화합니다. |
new
new
명령을 사용하여 프로젝트를 만듭니다."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --new project_to_create
path
[-e | --encrypt-secrets] [--template=template
] [--main-window-width==width
] [--main-window-height==height
] [-l | --in-project-location] [--silent]매개 변수 | 중요도 | 설명 |
---|---|---|
version | 필수 | 설치된 FactoryTalk Optix Studio 버전을 반영하는 폴더 이름입니다. |
project_to_create | 필수 | 프로젝트의 이름입니다. |
path | 필수 | 프로젝트의 위치입니다. |
-e 또는 --encrypt-secrets | 옵션 | 프로젝트의 비밀을 암호화합니다. |
--template= template | 옵션 | 프로젝트에 사용할 템플릿의 이름입니다. template 에 허용되는 값은 다음과 같습니다.
|
--main-window-width= width | 옵션 | 기본 창의 너비입니다(픽셀 단위). 기본 너비는 400 픽셀입니다. |
--main-window-height= height | 옵션 | 기본 창의 높이입니다(픽셀 단위). 기본 높이는 400 픽셀입니다. |
-l 또는 --in-project-location | 옵션 | path |
--silent | 옵션 | 명령 프롬프트에서 명령 출력을 최소화합니다. |
connect
connect
명령을 사용하여 FactoryTalk Optix Studio
를 끝점과 연결합니다."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --connect endpoint
[--silent]매개 변수 | 중요도 | 설명 |
---|---|---|
endpoint | 필수 | 연결할 끝점의 IP 주소입니다. |
--silent | 옵션 | 명령 프롬프트에서 명령 출력을 최소화합니다. |
deploy
deploy
명령을 사용하여 로컬 장치에 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 배포합니다.deploy
명령을 사용할 때 다음 사항을 고려하십시오.- FactoryTalk Optix 응용 프로그램배포 전에 필요한 버전 관리 작업을 수행해야 합니다.
- 배포 전에FactoryTalk Optix 응용 프로그램이 오류 없이 빌드되는지 확인해야 합니다.
- 로컬 장치에만FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 배포할 수 있습니다.
- 암호화된 비밀을 사용하여FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 배포할 수 없습니다.
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy project_to_deploy
--ip-address=ip_address
--username=username
[--thumbprint=certificate_thumbprint
] [--disable-project-encryption] [--disable-source-project-transfer] [--transfer-application-files] [--transfer-optimized-project] [--silent]매개 변수 | 중요도 | 설명 |
---|---|---|
version | 필수 | 설치된 FactoryTalk Optix Studio 버전을 반영하는 폴더 이름입니다. |
project_to_deploy | 필수 | 배포할 프로젝트의 OPTIX 파일 경로입니다. |
ip_address | 필수 | FactoryTalk Optix 응용 프로그램 을 배포할 대상 장치의 IP 주소입니다. |
username | 필수 | 대상 장치에 로그인하기 위한 사용자 이름입니다.
중요:
사용자 암호를
OPTIX_STUDIO_DEPLOYMENT_PASSWORD 시스템 환경 변수로 지정하십시오. |
--thumbprint= certificate_thumbprint | 옵션 | 신뢰 대화 상자와 상호 작용할 필요가 없도록 대상 FactoryTalk Optix 응용 프로그램 업데이트 서비스의 인증서 지문을 제공합니다. 신뢰 대화 상자는 첫 번째 배포에 대해서만 표시됩니다. FactoryTalk Optix Runtime 도구 및 업데이트 서비스가 설치되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 아래 명령을 실행하여 지문을 가져올 수 있습니다. openssl x509 -fingerprint -in UpdateServicePath /PKI/Own/Certs/FTOptixApplication.der -inform DER -noout여기서, UpdateServicePath 는 FactoryTalk Optix 응용 프로그램 업데이트 서비스의 설치 디렉터리입니다. |
--disable-project-encryption | 옵션 | 프로젝트 암호화를 비활성화합니다. |
--disable-source-project-transfer | 옵션 | 대상 장치로의 소스 프로젝트 전송을 비활성화합니다.
중요:
소스 프로젝트는 Windows 대상 장치로만 전송할 수 있습니다.
|
--transfer-optimized-project | 옵션 | 전송하기 전에 프로젝트를 최적화합니다. 최적화된 프로젝트의 특징은 다음과 같습니다.
전체 모델 또는 하나 이상의 태그를 노출하는 OPC UA 서버가 포함된 프로젝트는 최적화할 수 없습니다. |
--silent | 옵션 | 명령 프롬프트에서 명령 출력을 최소화합니다. |
export
export
명령을 사용하여 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 파일로 내보냅니다."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" export project_to_export
--platform=platform
--location=location
[--silent]예제:
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy "D:\Device Sizing Tool\Projects\BlankProject\BlankProject.optix" --ip-address=172.19.16.187 --username=adminexport
명령을 사용할 때 다음 사항을 고려하십시오.- 내보내기 전에FactoryTalk Optix 응용 프로그램이 오류 없이 빌드되는지 확인해야 합니다.
- 내보낸FactoryTalk Optix 응용 프로그램에 대한 암호를 설정할 수 없습니다.
- 암호화된 비밀을 사용하여FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 내보낼 수 없습니다.
매개 변수 | 중요도 | 설명 |
---|---|---|
version | 필수 | 설치된 FactoryTalk Optix Studio 버전을 반영하는 폴더 이름입니다. |
project_to_export | 필수 | 배포할 프로젝트의 OPTIX 파일 경로입니다. |
--location= location | 필수 | FactoryTalk Optix 응용 프로그램 을 저장할 위치의 경로입니다. |
--silent | 옵션 | 명령 프롬프트에서 명령 출력을 최소화합니다. |
--help
--help
또는 -h
매개 변수를 사용하여 명령 프롬프트에 사용 가능한 명령의 요약을 표시합니다.
팁:
예기치 않은 매개 변수를 사용하면 도움말도 표시됩니다.
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --help--version
--version
매개 변수를 사용하여 FactoryTalk Optix Studio
버전을 표시합니다."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --version의견을 작성 부탁드립니다.