MQTT 게시자

MQTT 브로커가 정의한 주제에 메시지를 게시할 수 있습니다. 해당 주제를 구독하는 모든 MQTT 클라이언트는 메시지를 수신합니다.
BrowseName
MQTTPublisher
SuperType
개체(BaseObjectType)

속성

이름
BrowseName
DataType
설명
샘플링 모드
SamplingMode
없음 - 자동 기록이 비활성화되고 샘플 방법을 호출하여 기록할 수 있습니다. 정기적 - 선택한 모든 변수의 값을 정기적으로 기록합니다. 값 변화 - 이전 샘플링 이후 변경된 선택된 변수의 값만 정기적으로 기록합니다.
샘플링 기간
SamplingPeriod
주기적 모드에서 한 샘플링과 다음 샘플링 사이의 시간 간격(밀리초)
폴링 시간
PollingPeriod
값 변경 모드에서 한 샘플링과 다음 샘플링 사이의 시간 간격(밀리초)
폴더
Folder
이 폴더에는 값이 브로커로 전송될 변수가 포함되어 있습니다.
주제
Topic
데이터를 전송/게시하는 MQTT 주제를 정의합니다.
QoS
QoS
MQTT 서비스 품질. 특정 메시지에 대한 전달 보장(0, 1, 2)을 정의합니다. 0 - 최대 한 번(메시지가 손실될 수 있음). 1 - 최소 한 번(메시지 전달을 보장하지만 메시지가 중복될 수 있음). 2 - 정확히 한 번(메시지가 중복 없이 정확히 한 번 배달되도록 보장함)
유지
Retain
읽은 후에도 해당 주제에 대한 메시지를 유지합니다. 참 - 유지 기능을 활성화합니다. 거짓 - 유지 기능을 비활성화합니다.
PF 활성화됨
PFEnabled
참 - 페이로드 포맷터를 활성화합니다. 거짓 - 페이로드 포맷터를 비활성화합니다. 기본 형식이 사용됩니다
PF 머리글
PFHeader
MQTT 페이로드에서 머리글 템플릿을 정의합니다. 자세한 내용과 예시는 도움말을 참조하십시오
PF 레코드
PFRecord
MQTT 페이로드의 각 레코드에 대한 레코드 템플릿을 정의합니다. 자세한 내용과 예시는 도움말을 참조하십시오
페이로드 업데이트 타임스탬프
PayloadUpdateTimestamp
마지막 페이로드 업데이트 시간을 정의합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal