최댓값을 제어하기 위한 요소 만들기
최댓값을 제어하기 위한 레이블과 게이지를 만듭니다.
- 최댓값 레이블 만들기:
- 프로젝트 보기에서MainWindow (Type)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.
- 레이블 위로 마우스를 가져가서을 선택하고MaxValueLabel을 입력합니다.
- 속성에서텍스트를Maximum Value로 설정합니다.
- 최대 게이지 구성:
- 프로젝트 보기에서MainWindow (Type)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 게이지 위로 마우스를 가져가서을 선택하고MaxGauge를 입력합니다.
- 속성에서값과 간에 동적 링크를 만듭니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.