Motor 개체 만들기

샘플 Motor 개체 데이터를 만들어 목록 상자와 게이지를 채웁니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    모델
    을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    개체
    를 선택합니다.
  2. 개체 위로 마우스를 가져가서
    Edit
    을 선택하고
    Motor
    를 입력합니다.
  3. 변수를 추가하고 구성합니다.
    1. 속성
      의 상단에서
      Add
      를 선택하고
      변수
      를 선택하여 두 개의 변수를 추가합니다.
    2. 각 변수 위로 마우스를 가져가서
      Edit
      을 선택하고 다음을 입력하여 변수 이름을 바꿉니다.
      • Speed
      • Acceleration
  4. 모델 개체를 개체 유형으로 변환합니다.
    1. 유형 보기
      에서
      모델
      을 두 번 클릭합니다.
    2. 프로젝트 보기
      에서
      Motor
      유형 보기
      로 끌어옵니다.
  5. Motor 개체 인스턴스를 만들고 구성합니다.
    1. 프로젝트 보기
      에서
      모델
      폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
      새로 만들기
      폴더
      를 선택합니다.
    2. 폴더 위로 마우스를 가져가서
      Edit
      을 선택하고
      MotorObjects
      를 입력합니다.
    3. 프로젝트 보기
      에서
      Motor
      MotorObjects
      폴더로 끌어옵니다.
    4. 유형 보기
      Motor
      프로젝트 보기
      MotorObjects
      폴더로 끌어와 9개의 Motor 개체 인스턴스를 만듭니다.
  6. Motor 인스턴스를 구성합니다.
    1. 프로젝트 보기
      에서 모터를 선택합니다.
    2. 속성
      에서
      Acceleration
      Speed
      속성 값을 설정합니다.
      유효한 유형의 값을 입력할 수 있습니다.
      예를 들어, 다음을 입력합니다.
      속성
      Acceleration
      1
      Speed
      11
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal