프로젝트 정보 모델에는 프로젝트의 모든 개체, 개체 유형, 변수, 변수 유형, 메서드 및 사용자 지정 데이터 유형을 포함하는 루트 프로젝트 노드가 포함되어 있습니다. 루트 노드 이름은 프로젝트의 이름과 동일합니다. 하위 프로젝트 노드는 폴더와 하위 폴더로 구성할 수 있습니다.
예시: 루트 프로젝트 노드 및 하위 노드
프로젝트의 구조는 시스템의 물리적 구조를 미러링할 수 있습니다. 프로젝트에서 시스템을 물리적 환경에 나타나는 대로 구조화하면 시스템을 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.
예시: 현장에 있는 시스템의 물리적 구조를 반영하는 프로젝트
노드 정보 모델
노드 정보 모델은 프로젝트 노드의 구조와 특성을 설명하는 노드 집합을 나타냅니다.
예를 들어, Motor 개체는 Stator 개체와 Crankshaft 개체로 구성될 수 있습니다. 이러한 각 개체에는 해당 속성을 설명하는 변수가 포함될 수 있습니다.