Log.Node(node, verbose)
인수에 전달된 노드의 경로가 포함된 문자열을 반환합니다. 두 번째 인수는 선택 사항이며 반환된 문자열에
NodeID
와 개체 유형을 삽입합니다.static string Node(IUANodenode, boolverbose);
인수
- node(IUANode)
- 경로가 문자열 형식으로 생성될 노드입니다.
- verbose(bool)
- false(default)
- 반환된 문자열에 추가 정보를 삽입하지 않습니다.
- true
- 반환된 문자열에NodeID및 개체 유형을 삽입합니다.
반환
- string
- 인수로 전달된 노드의 경로입니다.verbose인수 값에 따라NodeId및 개체 유형도 포함할수 있습니다.
예제
다음 예에서는
Log.Node
API에 의해 문자열로 반환되는 "" 문자열과Error on node
NetLogic path
경로로 구성된 메시지를 생성하는 API를 보여줍니다.Log.Info("Error on node " + Log.Node(LogicObject);
의견을 작성 부탁드립니다.