ResourceURI.FromApplicationRelativePath(path)
URIType
이 ApplicationRelative
고 ApplicationFiles
폴더와 관련된 파일에 대한 상대 경로를 포함하는 ResourceURI
유형의 C# 개체를 반환합니다.static ResourceUri FromApplicationRelativePath(stringpath);
인수
- path(string)
- ApplicationFiles폴더와 관련된 파일의 상대 경로입니다.
반환
- ResourceURI
- 인수에 표시된 경로를 포함하는 C# 개체입니다.
예제
다음 예시는
Text1.txt
상대 경로를 포함하는 ResourceURI
유형의 C# applicationRelativeResourceURI
개체를 반환하는 API를 보여줍니다. 개체는 .NET WriteAllText API
의 인수로 사용되어 ApplicationFiles
폴더 내에 Text1.txt
텍스트 파일을 만듭니다.var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromApplicationRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(applicationRelativeResourceUri.ApplicationRelativePath); File.WriteAllText(applicationRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
의견을 작성 부탁드립니다.