라이선스 문제 해결

중요:
Rockwell Automation
은 성능, 보안, 업데이트 또는 당사 제품과의 호환성을 포함하여(이에 국한되지 않음) 타사 소프트웨어에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.타사 소프트웨어의 사용에 따른 위험은 전적으로 사용자의 책임이며, 당사는 해당 소프트웨어에 대한 지원, 보증 또는 보장을 제공하지 않습니다.지원 및 라이선스 조건에 대해 사용자는 해당 타사 공급자에게 문의해야 합니다.
필수 구성 요소
  1. FactoryTalk Hub
    에서, 자격을 계속 사용할 수 있는지 확인합니다.
  2. FactoryTalk Hub
    에서, 자격 크기가
    FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    을 실행할 수 있을 만큼 충분히 큰지 확인합니다.
  1. 라이선스 문제를 해결하려면
  2. 터미널에서
    docker exec -it
    container_name
    bash
    를 입력하여 실행 중인 컨테이너 셸에 액세스합니다.
    container_name
    컨테이너의 이름입니다.
    팁: 터미널에서
    docker ps -a
    를 입력하여
    Docker
    컨테이너를 나열할 수 있습니다.
  3. cat /root/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/Log/FTOptixLicenseSDK/FTOptixLicenseSDK.log
    를 입력하여 로그에서 오류를 조사합니다.
    팁:
    Docker
    컨테이너가 예기치 않게 중지되면 종료 시 자격이 잠금 해제되지 않을 수 있습니다. 이러한 시나리오에서는 자격을 수동으로 재호스트합니다. 자세한 내용은 FactoryTalk Optix 설치 가이드를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal