응용 프로그램이 예기치 않게 닫히는 문제 해결

FactoryTalk Optix Runtime
로그 파일을 분석하여
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
이 예기치 않게 닫히는 문제에 대해 자세히 알아봅니다.
중요:
Rockwell Automation
은 성능, 보안, 업데이트 또는 당사 제품과의 호환성을 포함하여(이에 국한되지 않음) 타사 소프트웨어에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.타사 소프트웨어의 사용에 따른 위험은 전적으로 사용자의 책임이며, 당사는 해당 소프트웨어에 대한 지원, 보증 또는 보장을 제공하지 않습니다.지원 및 라이선스 조건에 대해 사용자는 해당 타사 공급자에게 문의해야 합니다.
  1. 응용 프로그램이 예기치 않게 닫히는 문제를 해결하려면
  2. 터미널에서
    docker exec -it
    container_name
    bash
    를 입력하여 실행 중인 컨테이너 셸에 액세스합니다.
    container_name
    컨테이너의 이름입니다.
    팁: 터미널에서
    docker ps -a
    를 입력하여
    Docker
    컨테이너를 나열할 수 있습니다.
  3. cd /root/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/Log/
    를 입력합니다.
  4. ls
    를 입력하여 로그 파일을 나열합니다.
  5. cat
    log_file
    을 입력하여 로그 파일을 조사하고 문제를 검색합니다.
    log_file
    FactoryTalk Optix Runtime
    로그 파일입니다. 예를 들어,
    FTOptixRuntime.1.log
    입니다.
    팁:
    FactoryTalk Optix Runtime
    은 로그를 순환합니다. 최신 로그 파일을 확인합니다. 최신 로그 파일에 가장 높은 번호가 추가됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal