사용자 또는 그룹에 역할 할당

사용자 및 그룹에 역할을 할당하여 할당된 권한을 가진 역할 계층을 만듭니다.
  1. 주 도구 모음에서
    대시보드 페이지 열기
    를 선택한 다음
    사용자 및 그룹 관리
    를 선택합니다.
  2. 대시보드 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 역할
      에서 그룹을
      사용자
      아래의 사용자로 또는
      그룹
      아래의 그룹으로 끌어옵니다. 사용자 또는 그룹을 역할에 끌어올 수도 있습니다. 연속 항목 또는 여러 항목을 선택하여 끌어오려면
      Shift
      또는
      Ctrl
      키를 누른 상태에서 선택합니다.
    • 하나 이상의 역할을 선택하고
      사용자
      또는 그룹에 할당
      을 선택하고 사용자 및 그룹을 선택한 다음
      적용
      을 선택합니다.
    팁: 그룹 또는 사용자가 이미 역할에 할당된 경우 그 옆에 Group assigned 기호가 표시됩니다. 
    프로젝트 보기
    에서 역할을 사용자 또는 그룹으로 끌어와서
    프로젝트 보기
    에서 사용자 또는 그룹에 역할을 할당할 수 있습니다.
역할이 대시보드 페이지에서 사용자 또는 그룹에 지정된 것으로 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal