이벤트 로거 편집
이벤트 로거는 편집기와
속성
에서 편집합니다.필수 구성 요소
- 이벤트 로거를 편집하려면:
- 프로젝트 보기에서 이벤트 로거 개체를 두 번 클릭합니다.
- 기록할 변수를 변경하려면 편집기에서 범주를 확장하여 변수 확인란을 선택하거나 선택 취소한 다음,적용을 선택합니다.중요:기록할 변수를 선택하면기록할 이벤트 필드아래에 동적 링크가 자동으로 설정됩니다. 동적 링크는 자동으로 선택된 해당 이벤트 인수를 가리킵니다. 이벤트 인수가 관심 있는 데이터를 나타내지 않는 경우동적 링크대화 상자에서 다른 속성을 선택합니다.동적 링크 또는 컨버터(예: 문자열 포맷터)를 사용하여 여러 이벤트 인수를 결합할 수 있습니다.
- 이벤트 로거 속성을 변경하려면속성에서 다음을 설정합니다.
- 활성화됨:
- 참. 로거가 이벤트를 로깅합니다.
- 거짓. 로거가 이벤트를 기록하지 않습니다.
- 로케일. 로케일 ID(예:en-US)를 기반으로 데이터베이스에 저장된 현지화된 문자열의 번역입니다.
- 데이터베이스. 로거 데이터를 기록하는 데이터베이스입니다.
- 이벤트 구성을 추가하고 관심 있는 이벤트를 기록하려면:
- 속성에서이벤트 구성옆에 있는를 선택합니다.
- 이벤트구성에서#이벤트 소스를 설정합니다.소스이벤트 소스값하위 트리 감시값모든 프로젝트 개체:(값 없음)참노드/개체 및 모든 하위 개체:동적 링크(상위 노드/개체)참특정 프로젝트 개체:동적 링크(특정 개체)거짓
- 이벤트 유형에서 관심 있는 이벤트 유형을 선택합니다.팁: 감사 이벤트 유형에 대한 전용 이벤트 로거를 만드는 것이 좋습니다.
- 편집기에서 기록할 변수를 선택하고적용을 선택합니다.중요:기록할 변수를 선택하면기록할 이벤트 필드아래에 동적 링크가 자동으로 설정됩니다. 동적 링크는 자동으로 선택된 해당 이벤트 인수를 가리킵니다. 이벤트 인수가 관심 있는 데이터를 나타내지 않는 경우동적 링크대화 상자에서 다른 속성을 선택합니다.동적 링크 또는 컨버터(예: 문자열 포맷터)를 사용하여 여러 이벤트 인수를 결합할 수 있습니다.
- 사용자와 응용 프로그램과의 상호 작용으로 생성된 이벤트만 기록하려면비대화형 세션 제외를참으로 설정합니다.
- 이벤트 구성을 삭제하고 특정 이벤트 로깅을 중지하려면속성에서이벤트구성옆에 있는#를 선택합니다.삭제
의견을 작성 부탁드립니다.