트렌드 구성
트렌드 개체에 표시할 데이터 소스를 구성합니다. 각 데이터 포인트마다 펜을 추가하여 트렌드 차트에 그릴 수 있습니다. 데이터베이스의 과거 데이터 트렌드를 분석할 때 로거가 데이터를 캡처하지 않는 지점 사이에 트렌드 라인이 그려집니다.
- 프로젝트 보기에서트렌드개체를 포함할 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 속성의모드에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- 일반. 트렌드 차트의 기본 모드입니다. 트렌드 차트를 탐색하고 확대/축소합니다.
- 추적. 차트에 시간 추적을 추가하여 중요한 데이터 요소를 표시합니다.
- 범위. 트렌드 차트에서 시간 범위를 선택, 이동 및 크기 조정합니다.
팁: 트렌드 개체는시간 추적 지우기및시간 범위 지우기메서드를 노출합니다. 트렌드 차트에서 시간 추적 및 시간 범위를 제거하려면 이러한 메서드를 버튼 이벤트와 연결하면 됩니다. 자세한 내용은 기존 이벤트에 메서드 추가 항목을 참조하십시오. - 속성에서 다음 중 하나를 수행합니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.팁: 데이터 로거 데이터에 대한 트렌드 및 트렌드 펜을 구성하려면프로젝트 보기에서 편집기의 트렌드에 데이터 로거를 놓습니다.속성의 트렌드모델에 데이터 로거를 놓을 수도 있습니다.
- (선택 사항)ItemKind를 설정하여 개체에 표시할 항목의 종류를 지정합니다.팁:ItemKind속성은 하위 노드 간에 인식되는 개체 또는 변수 유형을 사용하여 자동으로 설정됩니다.예를 들어 모델이Motor개체 유형의 여러 인스턴스를 포함하는 폴더 노드를 기반으로 하는 경우ItemKind는Motor유형에 대한 참조를 사용하여 자동으로 설정됩니다. 이 경우 표시되는 값은 다양한 인스턴스(Motor1,Motor2,Motor3등)의 특성 또는 속성입니다.
- (선택 사항)쿼리에 표준 SQL 쿼리를 입력하여모델에 지정된 대로 데이터베이스 또는 프로젝트 노드에서 가져온 항목을 필터링합니다.자세한 내용은 SQL 쿼리 항목을 참조하십시오.예:SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- (선택 사항)새로 고침 시간에서 샘플링 시간을 지정합니다.
- (선택 사항)참조 시간대에서 X축 날짜 및 시간의 표준 시간대를 지정합니다.
- 펜아래트렌드펜을 펜 데이터 소스와 연결합니다.#데이터 유형데이터 소스특정 변수의 실시간 값변수에 대한 동적 링크입니다.데이터 로거로 샘플링된 실시간 값데이터 로거의마지막 값속성에 대한 동적 링크입니다.데이터베이스에 저장된 변수의 과거 값데이터베이스의 관심 열 이름입니다.데이터베이스의 관심 열에 대한 동적 링크를 만들지 마십시오. 대신 열의 이름을 입력하십시오.
- (선택 사항) 펜 속성을 구성합니다.
- 두께. 펜 라인의 두께입니다.
- 제목. 펜 제목입니다.
- 색상. 펜 라인의 색상입니다.
- 활성화됨. 펜을 표시하거나 숨깁니다.
- (선택 사항) 펜에 임계값을 추가하려면임계값옆에서를 선택하고임계값속성을 구성합니다.#
- 값. Y축의 임계값 라인 위치입니다.
- 색상. 임계값 라인 색상입니다.
- 두께. 임계값 라인 두께입니다.
- (선택 사항)트렌드펜을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고YAxis를 선택하여 Y축을 추가합니다.팁: 트렌드 펜에 Y축을 더 추가하면 동일한 데이터를 다양한 배율로 시각화하는 데 유용합니다. 배율은최댓값및최솟값속성을 설정하여 제어합니다.
- (선택 사항) X축 속성을 구성합니다.
- 대화형. 런타임 시 X축을 대화형으로 만듭니다.일반트렌드 모드에만 적용됩니다.
- 날짜 및 시간. 런타임 시 X축에 표시되는 날짜 및 시간입니다. 기본값은 현재 시간입니다.
- 위치.날짜 및 시간을 지정하는 경우 X축 위치를 다음 중 하나로 설정할 수 있습니다.
- 왼쪽. 지정된 날짜와 시간을 X축 왼쪽에 표시합니다.
- 오른쪽. 지정된 날짜와 시간을 X축 오른쪽에 표시합니다.
- 가운데. 지정된 날짜와 시간을 X축 가운데에 표시합니다.
- 팔로우. 런타임 시 시간이 지남에 따라 X축을 자동으로 스크롤합니다.
- 시간 창. 트렌드로 표시되는 시간 간격(밀리초)입니다.
- (선택 사항) Y축 속성을 구성합니다.
- 자동 스케일링. 최솟값과 최댓값을 기준으로 런타임 시 Y축의 크기를 조정합니다.
- 대화형. Y축을 대화형으로 만듭니다.
- 최솟값. Y축에 표시되는 최솟값입니다.
- 최댓값. Y축에 표시되는 최댓값입니다.
- (선택 사항)트렌드개체의새로 고침메서드를 이벤트에 추가합니다.예를 들어,새로 고침메서드를버튼개체의MouseClick 이벤트와 연결합니다.
trend
의견을 작성 부탁드립니다.