목록 상자 구성

프로젝트 노드 또는 데이터베이스에서 데이터를 가져오도록 목록 상자를 구성합니다.
  1. 프로젝트 보기
    UI
    에서 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음
    새로 만들기
    데이터 컨트롤
    목록 상자
    를 선택합니다.
  2. 속성
    에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 모델
      속성과 프로젝트 노드 간에 동적 링크를 만듭니다. 이렇게 하면 모든 직계 하위 노드의 특성 또는 속성 값을 가져옵니다.
      예를 들어, 데이터가 포함된 개체가 있는
      모델
      폴더를 선택합니다. 자세한 내용은 프로젝트 노드 항목을 참조하십시오.
    • 모델
      속성과 데이터베이스 개체 간에 동적 링크를 만듭니다. 이렇게 하면 데이터베이스 테이블에 포함된 데이터를 가져옵니다.
      예를 들어 내장형, ODBC 또는 InfluxDB 데이터베이스 개체를 선택합니다. 자세한 내용은 데이터베이스 항목을 참조하십시오.
    동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
  3. (선택 사항)
    ItemKind
    를 설정하여 개체에 표시할 항목의 종류를 지정합니다.
    팁:
    ItemKind
    속성은 하위 노드 간에 인식되는 개체 또는 변수 유형을 사용하여 자동으로 설정됩니다.
    예를 들어 모델이
    Motor
    개체 유형의 여러 인스턴스를 포함하는 폴더 노드를 기반으로 하는 경우
    ItemKind
    Motor
    유형에 대한 참조를 사용하여 자동으로 설정됩니다. 이 경우 표시되는 값은 다양한 인스턴스(
    Motor1
    ,
    Motor2
    ,
    Motor3
    등)의 특성 또는 속성입니다.
  4. (선택 사항)
    쿼리
    에 표준 SQL 쿼리를 입력하여
    모델
    에 지정된 대로 데이터베이스 또는 프로젝트 노드에서 가져온 항목을 필터링합니다.
    자세한 내용은 SQL 쿼리 항목을 참조하십시오.
    예:
    SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40
    SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
  5. (선택 사항)
    선택 항목
    과 기본적으로 선택될 항목 간에 동적 링크를 만듭니다.
    동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
  6. (선택 사항)
    선택 취소 허용
    으로 설정하면 개체에서 선택한 항목을 지울 수 있습니다.
  7. (선택 사항)
    이벤트
    에서
    선택 변경됨
    새로 고침
    메서드와 연결합니다.
    개체에 포함된 항목은 개체와 상호 작용할 때마다 새로 고쳐집니다.
  8. (선택 사항)
    정렬 순서
    정렬 기준
    값을 설정하여 항목을 정렬합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal