비디오 구성
프로젝트에 비디오 파일 컨테이너를 삽입하고 그 안에 비디오 파일을 배치합니다. 프로젝트에 로컬인 비디오 파일 또는 원격 비디오를 사용합니다.
- 프로젝트 보기의UI에서 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 를 선택합니다.
- 경로에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 찾아보기를 선택하고 표시할 로컬 비디오를 선택합니다.팁:항목을 찾으려면파일 선택에 찾을 항목 이름의 입력을 시작합니다.파일이파일 선택에 나타나지 않으면및파일 가져오기파일 가져오기를 선택하고 가져올 파일을 선택한 다음선택을 선택합니다.
- 표시할 원격 비디오 파일의 주소를 입력합니다.
- (선택 사항) 자동 재생 옵션을 설정합니다.
- 자동 재생. 비디오가 자동으로 재생됩니다. 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
- 음소거됨. 비디오가 소리 없이 재생됩니다. 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
- 루프. 비디오가 재생되는 횟수를 지정합니다. 기본값은1입니다.
- (선택 사항)음소거됨.
- (선택 사항)모양과크기 및 레이아웃속성을 설정합니다.
video
의견을 작성 부탁드립니다.