세로 레이아웃 구성

가로 레이아웃을 구성하려면 가로 레이아웃 개체를 추가하고, 하위 개체를 추가한 다음, 속성을 조정합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 세로 레이아웃 개체를 포함할 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    컨테이너
    세로 레이아웃
    을 선택합니다.
  2. 하위 그래픽 개체를 세로 레이아웃 아래로 추가하거나 이동합니다.
    그래픽 개체를 이동하는 방법에 대한 자세한 내용은 노드 이동 항목을 참조하십시오.
    예를 들어, 세로 레이아웃 아래에 버튼을 추가하여 버튼 행을 만들 수 있습니다. 버튼 항목을 참조하십시오.
    하위 개체는 열에 하나씩 배포됩니다.
  3. (선택 사항)
    속성
    에서 하위 그래픽 개체 배포 방법을 설정합니다.
    • 콘텐츠 맞춤
      :
      • 상단 맞춤
        . 하위 개체를 세로 레이아웃의 상단에 고정합니다.
      • 가운데 맞춤
        . 하위 개체를 세로 레이아웃의 가운데에 고정합니다.
      • 하단 맞춤
        . 하위 개체를 세로 레이아웃의 오른쪽에 고정합니다.
    • 줄 바꿈
      . 세로 레이아웃 높이에 맞지 않는 경우 하위 개체를 줄 바꿈합니다.
      참으로 설정된 줄 바꿈
      거짓으로 설정된 줄 바꿈
    • 가로 간격
      . 세로 레이아웃의 줄 바꿈된 하위 개체 열 사이의 가로 공간입니다.
    • 세로 간격
      . 가로 레이아웃 하위 개체 사이의 세로 공간입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal